Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具与软件:
HII
我正在尝试实施串行引导加载程序、因此首先尝试在通过 CCS 生成的 uniflash 中刷写 bin 文件和 CCFG 文件

无法正常工作、但当我刷写 Hex 文件时、它工作正常、无法理解为什么会发生这种情况
为了使它正常工作、是否应该采取任何措施
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ryan、
感谢您的回复、
程序加载过程正常、但我可以 编程前擦除芯片 开关。 加载之后 .bin 文件并重置 MCU、则设备似乎没有响应或在扫描中不可见。
但是、当我使用对 MCU 进行编程时 .hex 文件、一切正常。
我将生成 .bin 选择 二进制输出格式 在中 Arm 十六进制实用程序 的值 CCS . 对于生成、是否有任何具体的指南或最佳实践 .bin 情况如何?
此外、当我仅刷写时 .bin 我遇到错误。 为了解决此问题、我一直在闪烁 CCFG .bin 分别举行。

有没有任何其他方法来创建或加载.bin 文件,如果是,那么你能提供它的链接或文档
您好、Ryan、
CC2340R5:BIN 文件和 CCFG 文件- Bluetooth 论坛- Bluetooth︎- TI E2E 支持论坛 这篇文章的 buid 步骤解决了我的问题
谢谢你