This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:刷写 bin 文件不起作用

Guru**** 2589115 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1494773/cc2340r5-flashing-the-bin-file-is-not-working

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

HII

 我正在尝试实施串行引导加载程序、因此首先尝试在通过 CCS 生成的 uniflash 中刷写 bin 文件和 CCFG 文件  

无法正常工作、但当我刷写 Hex 文件时、它工作正常、无法理解为什么会发生这种情况  

为了使它正常工作、是否应该采取任何措施

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 akash:

    您是否遵循 TI 指南来创建.bin 文件(如果有、请共享位置)、以及您是否能 提供用于生成二进制映像的编译后处理步骤?  CCFG bin 与主应用程序 bin 分开是否有特殊的原因?  此外、与 hex 文件相比、此映像加载的哪个方面不起作用?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回复、

    程序加载过程正常、但我可以 编程前擦除芯片 开关。 加载之后 .bin 文件并重置 MCU、则设备似乎没有响应或在扫描中不可见。

    但是、当我使用对 MCU 进行编程时 .hex 文件、一切正常。

    我将生成 .bin 选择 二进制输出格式 在中 Arm 十六进制实用程序 的值 CCS . 对于生成、是否有任何具体的指南或最佳实践 .bin 情况如何?

    此外、当我仅刷写时 .bin 我遇到错误。 为了解决此问题、我一直在闪烁 CCFG .bin 分别举行。

    有没有任何其他方法来创建或加载.bin 文件,如果是,那么你能提供它的链接或文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    CC2340R5:BIN 文件和 CCFG 文件- Bluetooth 论坛- BluetoothRegistered︎- TI E2E 支持论坛 这篇文章的 buid 步骤解决了我的问题  

    谢谢你