This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:关于 LF 晶体

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1497032/cc2745r10-q1-regarding-lf-crystal

器件型号:CC2745R10-Q1

工具/软件:

我想知道是否可以使用此 MCU CC2745R10从定制电路中移除32.768kHz 晶体、因为我不会使用 RTC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    CC2745R10不需要任何外部 LF 晶体。 内部 LFOSC 可用于 RTC 时钟。 但请记住、由于没有外部时钟、电流消耗将会增加、因为器件需要定期唤醒以校准 LFOSC。

    此致、

    Hg