Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH、 SYSCONFIG
工具/软件:
您好;
实际上、我们正在尝试使用 OAD 片上工程 来测试它并使用新映像刷写电路板。
因此、我们 在以下步骤中提到了 ">dev.ti.com/.../node
首先、我们构建了 OAD_ONCHIP 工程。
第二、我们选择我们的电路板 Uniflash 、然后按照下图所述选择图像。 正如、我们在前面的问题中已经给出了可以使用的提示 oad_onchip_sb.hex 而不是 mcuboot_oad_onchip.hex 添加到工程。
对于 加载地址、 我们选择该地址是因为 .map 文件中提到的其他地址 不起作用、所以始终存在重叠问题。
我们成功地使用具有该加载地址的3个映像来刷写电路板 、如下图所示。
但这里的问题是、当我们尝试使用 BTOOL 来刷写新映像时(我们已将映像版本升级到2.0、并将新映像重命名为 oad_onchip_v2.bin)、
现在、我们点击"Send"、进入器件复位阶段、然后进入建立连接状态、然后下载 OAD 下载失败。
因此、请您在这个问题上帮助我们、因为我们面临这个问题已经有一段时间了、您是否还能告诉我们我们我们的步骤是否正确 、或者我们是否缺少步骤。
感谢您的答复。
谨致问候;