Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, UNIFLASH
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH
工具/软件:
你(们)好
我有一个使用 CC2340R5 SOC 的定制设计、我已经使用了 CCS 和 UNIFLASH (通过我躺在 CC3220 Lauchpad 的 SWD 部分连接)。 我已使用 CCS 版本 12.3.0.00005和 UNIFLASH 版本9.1.0.5175 (之前也使用了版本8.5.0)。 我在编程或调试时从未遇到问题。
现在设计已投入生产、生产公司无法使用 XDS110对这些器件进行编程。 它们会得到以下错误:
[错误] CORTEX_M0P:文件加载程序:存储器写入失败:引脚复位后目标未进入 SACI
我现在已经在此处进行了测试、在使用自己的 XDS110时收到了相同的误差。
我已经对许多其他处理器、CC26xx 使用了相同的 XDS110、对于这些处理器、它运行良好。
我只是想知道是否有办法通过软件解决这个问题之前,我发布他们我的 LaunchPad 的一个为了编程,因为这是非常紧迫的现在,它正在搁置生产.
谢谢
返回