This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:关断模式消耗的功率超出预期

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1498879/cc2340r5-shutdown-mode-consumes-more-power-than-expected

器件型号:CC2340R5

工具/软件:

您好、

我有一个非常简单的程序、可以在 定制 PCB 板上的 CC2340R52N0RGER SimpleLink MCU 上进入断电模式。

我预计关断电流消耗低于1uA、这是 LP-EM-CC2340R5 LaunchPad 开发套件实现的。

VDDS 输入为1.8V、关断模式下测量的电流消耗为15uA。 增加 VDDS 的电压只会增加电流使用量。

我可以确认器件由于与调试器断开连接而进入 SHUTDOWN 模式。 电流消耗是在电路板 未连接到任何其他外设的情况下测量的。

代码非常简单、并根据示例进行了调整。 下面是 main_nortos.c 代码、并附加了生成的 ti_driver_config.c。

#include
#include
int main (void){
 BOARD_INIT ();
 POWER_SHUTDOWN (0、0);
 while (1){}
}

e2e.ti.com/.../7418.ti_5F00_drivers_5F00_config.c

硬件也很简单、并遵循以下指导原则:

有人能帮我 弄清楚我的错吗?

此致、

Hristo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hristo:

    对定制硬件和器件型号进行极小的更改后、使用 gpiointerrupt (即低功耗待机模式)和 gpioshutdown 时、您是否观察到了相同的情况?  您是否遵循了" 定制硬件指南"中的所有说明?  此外、您是否已将您的定制硬件提交至 SIMPLELINK-2-4GH-DESIGN-REPONS 进行审核?   15uA 肯定表明器件处于 低功耗状态、我在 ti_driver_config.c 文件中没有看到任何特别相关的内容、但需要联系硬件专家进行进一步审查。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您发送编修。 我尝试了所有这些方法、我的 定制电路板表现相同、但随后我发现、当我在另一个定制电路板上运行相同的 gpioshutdown 代码时、它仅消耗130nA 电流。 这正是我的目标功耗。

    我认为、我之前测试的电路板上的硬件可能会因某种原因而损坏、从而影响其关断电流。 在任何情况下、问题似乎与软件无关。 谢谢你的帮助,尽管如此!

    此致、
    Hristo