This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:LP-EM-CC2340R5

Guru**** 2586905 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1498426/cc2340r5-lp-em-cc2340r5

器件型号:CC2340R5
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

我的 EVM 扩展 如何将其恢复为原始 EVM d.?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很抱歉、但我不理解您的问题。 您的 EVM BD 是什么意思?

    此致、
    Maxence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maxence

    演示板 LP-EM-2340R5 I 已编程
    您能告诉我如何将其设置为出厂设置吗?

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果希望为电路板设置出厂设置、可以尝试使用 Uniflash 的芯片擦除功能

    可以在 Uniflash 快速入门指南中阅读有关 Uniflash的更多信息。

    此致、
    Maxence