工具/软件:
您好、
SDK: simplelink_lowpower_f3_SDK_8_40_00_61
CCS 版本: 12.7.
目前、我们正在研究 CC2340R5器件。 在这种设置中、我尝试了没有扩展广告的白名单、并且工作正常。
但是、当我尝试相同的过程时、唯一的更改是使用扩展广播、则该广播对所有设备都可见、这意味着设备不会进入白名单模式。
是否有办法确保扩展广告仅对白名单设备可见? 请提供可能有帮助的任何其他方法。
我已附加快照;请检查它是否正确:
static uint8_t bdAddressPeer[6] = {0x28, 0x3C, 0x90, 0xE3, 0xA0, 0x5D};
status = BLEAppUtil_registerEventHandler(&peripheralConnHandler);
HCI_LE_ClearAcceptListCmd();
HCI_LE_AddAcceptListCmd(ADDRTYPE_PUBLIC, bdAddressPeer);
在系统配置中、我也进行了更改。 我尝试了所有三种设置、但仍然无法按预期运行。

使用扩展广告时、请提供在中白名单的解决方案。
谢谢。此致
Balaji Wankhede