Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2340R5 工具/软件:
你好。
我正在开发一款配备 CC2340R5的器件。
器件运行时发生意外行为、因此我尝试将其连接到 CC2340R5并进行分析。
但是、无论我尝试多少次、都会显示错误-615 @ 0x0且无法连接到 CC2340R5。
那么、我的问题是、出现错误-615 @ 0x0的条件是什么?
您认为什么是错误-615 @ 0x0的原因?
谢谢你。
CS_DAP_0: Error connecting to the target: (Error -615 @ 0x0) The target failed to see a correctly formatted SWD header. The connection to the target may be unreliable. Try lowering the TCLK setting before trying again. (Emulation package 20.0.0.3178)