This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:什么导致错误-615?

Guru**** 2588095 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1499846/cc2340r5-what-causes-error--615

器件型号:CC2340R5

工具/软件:

你好。

我正在开发一款配备 CC2340R5的器件。
器件运行时发生意外行为、因此我尝试将其连接到 CC2340R5并进行分析。
但是、无论我尝试多少次、都会显示错误-615 @ 0x0且无法连接到 CC2340R5。
那么、我的问题是、出现错误-615 @ 0x0的条件是什么?
您认为什么是错误-615 @ 0x0的原因?

谢谢你。

CS_DAP_0: Error connecting to the target: (Error -615 @ 0x0) The target failed to see a correctly formatted SWD header. The  connection to the target may be unreliable. Try lowering the  TCLK setting before trying again. (Emulation package 20.0.0.3178)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    错误-615通常在调试过程中对电路板进行下电上电时发生。 您如何连接和分析 CC2340R5?

    此致、
    Maxence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tsuchiya、

    我在此 E2E 帖子中整理了一份类似的 E2E 请求和解决方案列表。  可识别 XDS110调试器、但 CC2340R5目标不是。  如果过去对该器件进行了重新编程、则您可能不会使用 Rev A 器件、但 CCFG 区域可能已损坏、如果是这种情况、则可能有步骤可以从中恢复(但是、我不需要对其进行几年测试)。  您还应评估您的 SWD 连接、以确保它们连接良好且尽可能短。

    此致、
    Ryan