This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:TX 功率设置

Guru**** 2551300 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC2745R10-Q1, LP-XDS110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1496916/cc2745r10-q1-tx-power-setting

器件型号:CC2745R10-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LP-XDS110

工具/软件:

通过在 CC2745R10上构建放置在 PCB 上的设计、我们遇到了6dBm 至10dBm 的 TX 功率设置问题。

该设置通过使用复位、SWDIO 和 SWDCK 接口的 TDS110接口从 SmartRF Studio 8 v1.2.0进行控制。

安装的 CC2645是全新的卷带全新器件。 为电路板的 tx 功率特性上电如下图所示。 除了具有从6dBm 向上的不连续性之外、二次谐波也会发生剧烈变化。

 LP-EM-CC2745R10-Q1上的参考测量确认、电路和芯片显示了设置/功率关系符合预期、此外、谐波会很好地衰减、相对于功率的变化很小。

我们设计中的原理图与 TI 评估板相同、决定交换 CC2745芯片。 结果是我们的设计在规格要求下执行、功率设置和谐波的行为与安装在 TI 评估板中时的行为相同。 评估板特性与更改 CC2745之前相同。

电源设置参数的一些初始化似乎缺失、我们是否错过了 TDS190接口的连接?

此致

Fleming Larsen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗莱明

    为了澄清一下、您设计的输出功率最初的性能与提供的图类似、但是、当您从 TI LaunchPad (评估板)将 CC2745R10器件安装到定制设计中时、输出功率与预期性能匹配、因此不存在问题。 在 TI LaunchPad (评估板)上安装了曾出现问题的从定制板上移除的同一器件、该器件也能按预期运行、没有任何问题。 我的理解是否正确?

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗莱明

    使用 带有 LP-XDS110板的器件的复位、SWDIO 和 SWDCK 接口应该足够、并且不需要任何其他信号。 SDK 中定义了每个输出功率级别的 PA 设置、SmartRF Studio 将从这里获取这些值并应用于 CC 设备。 我怀疑在电路板上安装器件或测量设置时可能存在小问题、这可能是导致输出功率异常的根本原因。 您的设计是否有额外的电路板? 如果是、在初始测试期间、他们是否也有同样的问题? 如果仅在这块1板/设备上出现此问题、则我认为我的怀疑更有可能发生。  

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrew

    是的,完全是我的意思

    首先、a 测量了几次、发现 TX 功率与功率设置之间的不连续性相同、还具有突变的谐波响应。  我使用相同的汇编和参数与 eval 套件进行了比较。

    此致  

    弗莱明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗莱明

    当您说自己创建了一个新版本时、您谈论的是一个新的软件版本、还是一个新版本的电路板?

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew

    新版本的电路板、首次通电是通过 SmartRF8/XDS110 JTAG 连接实现的。  

    此致

    弗莱明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗莱明

    您能否向我发送最初未按预期运行的部件标识的图片、然后还能向我发送几个部件的图片、这些部件在首次从新的板材制造中加电时运行正常?

    此致、

    Andrew