Thread 中讨论的其他器件: LP-XDS110
工具/软件:
通过在 CC2745R10上构建放置在 PCB 上的设计、我们遇到了6dBm 至10dBm 的 TX 功率设置问题。
该设置通过使用复位、SWDIO 和 SWDCK 接口的 TDS110接口从 SmartRF Studio 8 v1.2.0进行控制。
安装的 CC2645是全新的卷带全新器件。 为电路板的 tx 功率特性上电如下图所示。 除了具有从6dBm 向上的不连续性之外、二次谐波也会发生剧烈变化。
LP-EM-CC2745R10-Q1上的参考测量确认、电路和芯片显示了设置/功率关系符合预期、此外、谐波会很好地衰减、相对于功率的变化很小。
我们设计中的原理图与 TI 评估板相同、决定交换 CC2745芯片。 结果是我们的设计在规格要求下执行、功率设置和谐波的行为与安装在 TI 评估板中时的行为相同。 评估板特性与更改 CC2745之前相同。
电源设置参数的一些初始化似乎缺失、我们是否错过了 TDS190接口的连接?

此致
Fleming Larsen