This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:Uniflash 工具问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1501297/cc2340r5-issue-with-uniflash-tool

器件型号:CC2340R5
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

尊敬的团队:

我一直在尝试使用 Uniflash 工具对 TI CC2340R5控制器进行编程。 我最初安装了最新版本、并且出现以下错误

错误!  无法读取未定义的属性(读取'DS')

然后在阅读了一些论坛帖子后。 我卸载并重新安装,这不起作用。 现在我尝试安装一个较旧的版本,它仍然给我相同的错误。  

请提供有关如何解决此问题的解决方案、或者我是否可以使用任何其他工具对 cc2340r5控制器进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以尝试使用 Uniflash 版本8.8.0.4946吗?

    (这是安装在我一侧并为我工作的一个)。

    同时、我会将此信息转发给 Uniflash 开发人员、以便获取他们的见解。

    谢谢、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    我安装的是8.8.1。 这也应该正常工作吗? 我是否需要任何权限?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我安装的是8.8.1。 这也应该正常工作吗? [/报价]

    8.8.0和8.8.1之间的区别很小。 我怀疑您的环境还有其他问题。

    UniFlash 是否在同一台计算机上适合您? 您可以尝试最新版本9.1.0吗?

    如果可能、您是否可以尝试暂时禁用系统上运行的任何防病毒/安全软件?

    谢谢

    Ki