This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2745R10-Q1:CAN 驱动程序问题

Guru**** 2587195 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1501215/lp-em-cc2745r10-q1-can-driver-issue

器件型号:LP-EM-CC2745R10-Q1

工具/软件:

您好:

使用示例 CAN 驱动程序代码时发生了一些意外现象。

测试环境

开发主板版本:LP-EM-CC2745R10-A
示例代码:canInitiator。


独木舟配置:波特率500K+1000k,采样率75%。


外部 CAN 收发器:TJA1442。
逻辑分析器:链接到 CAN_TX 和 CAN_RX。

已执行

CAN_TX 测试

测试步骤:1. 运行代码。 2.按按钮。
测试预期:CAN 通信正常
测试实际结果:CAN 通信异常。
下图是 CAN_TX 信号、我认为至少会显示 ID 0x5AA、但没有。

CAN_RX 测试

测试步骤:1. 运行代码。 2.使用独木舟发送 CAN 消息。
测试预期:开发板收到 CAN 消息。
测试实际结果:CAN 驱动程序出现被动错误。
下图是 CAN_RX 信号和 uartLog。

您能说明一下问题出在哪里吗? 谢谢你。


此致、
François μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为避免混淆而提供的一些附加信息:

    \simplelink_lowpower_f3_SDK_9_10_00_57_eng\examples\rtos\LP_EM_CC2745R10-Q1\drivers\canInitiator