This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:32kHz 晶体振荡器输入

Guru**** 2936880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1500900/cc2651r3-32khz-crystal-oscillator-input

器件型号:CC2651R3

工具/软件:

您好:

我们是否可以将外部振荡器用于 LF 晶体振荡器输入(X32K_Q1、X32K_Q2)?或者只使用晶体?

我们要使用如下所示的晶体振荡器

https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/TCG/ProductDocuments/DataSheets/DSC60xxB-Ultra-Small-Ultra-Low-Power-MEMS-Oscillator-DS20006133.pdf 

如果可以的话、哪个(X32K_Q1、X32K_Q2)可以用于信号输入?

谢谢、

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简而言之、它不受支持。

    很长的答案是您可以通过几个解决方法(例如短接其中一个终端并为某些 部件输入一个正方形)和验证工作来解决问题、但这可能不值得。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuch、

    感谢您的信息。

    我明白。

    此致、

    GR