This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:ADC 输入端的建议分压电阻值

Guru**** 2586075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1502522/cc2340r5-recommended-voltage-dividing-resistor-value-at-adc-input

器件型号:CC2340R5

工具/软件:

我的客户计划使用 CC2340的 ADC 进行电压测量、他们使用同一 CC2340上的 VDDS 电压作为测试输入(在实际应用中、输入电压可能来自另一个电压源、但他们仅使用 VDDS 进行测试)、然后发现电压偏差电阻器值对 ADC 转换结果有明显的影响。

在测试期间、客户发现如果使用两个2M Ω 电阻器作为分压器、则 ADC 结果偏离了、但如果使用两个10k Ω 电阻器、结果接近预期。

我在 CC2340数据表中看到输入多路复用器导通电阻器为0.5 - 1k Ω、但我没有找到该电阻器如何决定分压电阻器的选择。 是否有文档介绍如何根据 ADC 的规格确定电压偏差电阻器?

此致、

Shuyang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您的观察是正确的,因为电阻越高,准确度越低,电流消耗也越低。 而电阻越低、情况则相反-精度越高、电流消耗越高。 您必须根据您的需求平衡这些标准。

    2、输入电压不能超过 VDDS ,确保电阻比正确

    3、导通电阻只应影响 RC 时间常数并限制电流消耗。  

    如果您有数字、我们可以在此解出详细信息。