This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:在没有内部上拉或下拉电阻的情况下、DIO 引脚上有多少漏电流?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1500960/cc2651r3sipa-how-many-leak-current-in-dio-pin-with-no-internal-pull-up-or-down-resistor

器件型号:CC2651R3SIPA

工具/软件:

大家好
我们使用一个配置为输入的 DIO 引脚、它没有连接内部上拉或下拉电阻、并且连接了一个外部1MΩ Ω 上拉电阻。

上拉电压为2.7V、但在 DIO 引脚上测得的电压为2.27V。

在没有内部上拉或下拉电阻的情况下、DIO 引脚中有多少个漏电流?
该压降是否因输入漏电流而被视为正常行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据给出的数字、

    2.7V - 2.27V = 0.43V

    0.43V/μ s = 0.43uA、这是1MΩ 值

    根据数据表、上拉电流为73uA 、再加上默认上拉电阻器约为10k 这一事实。 这个数字是合理的、因为电阻的数量级小2倍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我还有一个问题。
    > 0.43V/μ s = 0.43uA、这是1MΩ 值

    您能告诉我们、 在没有内部上拉或下拉电阻的情况下、输入引脚的最大漏电流是多少?
       MΩ 最大漏电流超过1.08 µA (1.08V /1 μ A)、此输入不能视为 VIH = 1.08V  


    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、 我发送了错误的校准。
       MΩ 最大漏电流超过1.62 µA ((2.7V-1.08V)/1 μ A)、则此输入不能视为 VIH = 1.08V  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入引脚不应悬空、因为它可能会振荡、在0.5Vdd 时更坏的情况下、两个 CMOS 栅极都打开、根据温度、工艺以及当天电子的感受、您可以将电流从 uA 到 mA 不等。 很难测量。 也应上拉或下拉输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我们同意您的建议。

    MΩ 您的建议、我们已将外部上拉电阻器(1k Ω)连接到输入引脚。 不使用内部上拉或下拉电阻。

    MΩ 1M Ω 电阻器以更大限度地降低功耗。

    MΩ 担心、如果最大漏电流流经1M Ω 的上拉电阻器、则输入高电平电压可能会降至指定的 VIH 阈值以下。

    当未使用内部上拉或下拉电阻器时、您能否提供输入引脚的最大漏电流?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有此测量、因为输入始终是、在真正的无上拉电阻器的情况下应始终进行拉取。

    您对 VIH 的担心是分开的、假设您使用2.7V 作为 VDDS、VIH 阈值为0.8VDDS = 2.16V、这意味着1MΩ Ω 电阻器上的电压下降0.54V、这意味着必须消耗0.54uA 才能导致该问题。 如果使用较低的电阻、则可以在达到 VIH 阈值之前消耗更多电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我误导了有关 VIH ,现在我可以理解你的建议.
    谢谢。

    我们希望使用1M Ω 或更低的外部上拉电阻、并由于功率压缩降低而在内部禁用。

    您能否告诉我们使用1MΩ Ω 外部上拉电阻器是否仍然符合 VIH 规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1MΩ 接近,我不推荐它。 拉取的电流为0.43uA、阈值为0.54uA。 尝试使用100k、因为它可以在低电流和高阈值之间实现平衡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、我们将进行检查并予以考虑。

    此致。