Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5
工具/软件:
创建新的断点时、它会自动禁用(变为灰色)
右键点击断点裕量并选择 Add breakpoint,或者左键点击可以得到相同的结果
操作系统: Windows 10
CCS:版本:20.1.1.8__1.7.1
默认 VS Code API:1.92.2
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Itamar Cohen、
我希望您做得好。 使用 CC2340R5、一次只能激活4个断点、因此如果我们放置了4个以上的断点、则会禁用一些断点、您可以在调试菜单中的断点选项卡中查看活动断点(*或者您可以清除所有断点)。
如果未超过最大断点、则可能需要重新安装 CCS Theia、因为我遇到了类似的问题、即断点在调试时永远不会停止、并通过卸载和重新安装来解决。
谢谢、
Alex F
1.重新安装帮助。 我现在可以启用断点
2.我也试图只安装提到的软件包和插件是足够的
3.请允许我建议一些小的改进:
3.1在安装过程中,您应该选择包,当您单击包时,您会得到一些
介绍 TI 产品线及其优点。 例如、如果点击 MSPM0 Arm。 文字说:我们的可扩展性..
如果您点击无线连接... 显示的文本为:TI 提供了可选...
换句话说,所有类型的营销信息完全与安装无关。
首先、如果我已经安装 TI 产品、您不需要说服我使用该产品、我已经在使用它了!
其次、告诉我用户如下内容会更加有用:如果您正在为 CC2340R5进行开发、请添加此软件包
3.2您的命名约定是营销解决方案和相关信息的不好组合
例如: simplelink_lowpower_f3_SDK_8_40_02_01
您是否有 complicatedlink 产品,甚至是高功率产品? 它有何不同? 什么是 f3?
我把它称为 f3_SDK_8_40_02_01
希望您明白我的意思、并将其上报给正确的团队。
感谢你的帮助