This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:断点自动禁用(灰显)

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1505149/cc2340r5-breakpoints-are-disabled-automatically-gray-out

器件型号:CC2340R5

工具/软件:

创建新的断点时、它会自动禁用(变为灰色)


右键点击断点裕量并选择 Add breakpoint,或者左键点击可以得到相同的结果
操作系统: Windows 10
CCS:版本:20.1.1.8__1.7.1
默认 VS Code API:1.92.2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Itamar Cohen、

    我希望您做得好。 使用 CC2340R5、一次只能激活4个断点、因此如果我们放置了4个以上的断点、则会禁用一些断点、您可以在调试菜单中的断点选项卡中查看活动断点(*或者您可以清除所有断点)。  

    如果未超过最大断点、则可能需要重新安装 CCS Theia、因为我遇到了类似的问题、即断点在调试时永远不会停止、并通过卸载和重新安装来解决。

    谢谢、
    Alex F  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要重新安装 Lookslike。 a 零断点时、它仍被禁用

    我是否应该安装相同的版本: 20.1.1.8__1.7.1。  ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Itamar Cohen、

    您应该正确地重新安装相同的版本、只需确保在安装过程中下载所有必需的工具。  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装 CCS 20时应安装哪些软件包。 我只对 CC2340R5的开发感兴趣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      MSPM0 Arm Cortex M0+微控制器无线连接性是否很快就能开发 CC2340?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Itamar Cohen、

    这些对于 CC2340R5应该足够了、但如果它仍然不起作用、最后解决方法是全部安装。

    谢谢、
    Alex ***

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.重新安装帮助。 我现在可以启用断点

    2.我也试图只安装提到的软件包和插件是足够的

    3.请允许我建议一些小的改进:

    3.1在安装过程中,您应该选择包,当您单击包时,您会得到一些

    介绍 TI 产品线及其优点。 例如、如果点击 MSPM0 Arm。 文字说:我们的可扩展性..

    如果您点击无线连接... 显示的文本为:TI 提供了可选...

    换句话说,所有类型的营销信息完全与安装无关。  

    首先、如果我已经安装 TI 产品、您不需要说服我使用该产品、我已经在使用它了!

    其次、告诉我用户如下内容会更加有用:如果您正在为 CC2340R5进行开发、请添加此软件包  

    3.2您的命名约定是营销解决方案和相关信息的不好组合

    例如: simplelink_lowpower_f3_SDK_8_40_02_01  

    您是否有 complicatedlink 产品,甚至是高功率产品? 它有何不同? 什么是 f3?

    我把它称为 f3_SDK_8_40_02_01

    希望您明白我的意思、并将其上报给正确的团队。

    感谢你的帮助