This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:绝对最大电流消耗

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1505288/cc2651r3sipa-absolute-max-current-consumption

器件型号:CC2651R3SIPA

工具/软件:

假设无线电发射处的绝对最大电流消耗为+5dBm 是否公平? 那么、在确定上游稳压器的尺寸时、没有其他因素会拉取大电流? 如果我认为此器件会拉动30mA 绝对最大值、那么这是否是包含大量裕量的良好假设?
我用3.3V 电压运行。

我将仅将该器件用作蓝牙 Tx/Bluetooth Rx。 配备集成天线是关键。 是否有更好的选择来实现这一专用目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当以5dBm 的频率发送时、一般最大电流消耗为10 mA (对于50欧姆负载(VSWR 1.5:1))。

    如果天线未调谐、则此电流消耗可能会增加、因此请仔细检查调谐天线和未调谐天线(人体效应等、如适用)的条件下的电流消耗。