This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:CC2642芯片进入死区状态。 无法咨询 MAC 地址

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1494180/cc2642r-cc2642-chip-goes-to-dead-condition-unable-to-advisement-mac-address

器件型号:CC2642R

工具/软件:

尊敬的团队:

在什么条件下 CC2642芯片进入死区状态。 无法建议 MAC 地址且无功能。

令人遗憾的是、

Rajani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajani、

    感谢您联系我们! 这是一个开放式问题、您能否回答以下问题:

    您是否从 SDK 运行默认示例? 如果是、对初始示例进行了哪些修改?

    您使用的是哪个 SDK 版本?

    设备何时挂起且无法正常工作?

    此致、

    Tarek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarek:

    很抱歉晚才回复。

    问题未解决。

    SDK、我们将使用 "simplelink_cc13x2_26x2_SDK_5_20_00_52\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\ble5stack"

    运行自己的应用。

    固件运行良好。  

    我们观察到的问题并不总是中间的。 20次通过 JTAG 刷写固件5次发现此问题。 无法获取 BT MAC 地址、无法与 CC2642芯片通信。 已尝试软件复位、无法正常工作  

    不确定器件是否为未知状态或死状态或固件不存在。

    下次擦除、加载固件时、相同的硬件正在工作。

    建议用于确定根本原因的选项。

    谢谢、

    Rajani

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajani、

    我很抱歉听到这个消息! 您正在使用 SDK 中的哪个示例? 此外、您是否尝试更改 MAC 地址(也称为 BLE 地址)? 您是否尝试过调试此问题? 如果没有、您能尝试让我知道设备何时进入您描述的"死"状态吗?

    此致、

    Tarek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarek:

    量产脚本、我们正在编写 MAC 地址。  0017557977BF

    我们开始调试此问题、在代码中的不同位置添加了一些蜂鸣器指示。  但当发现问题时、代码未命中蜂鸣器。

    我们使用的是 Elprotronic Gang Pro CC 闪存编程工具。 任何问题  

    SDK 我们使用的是 BLE 多角色外设/中央器件。

    此致、

    Rajani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajani、

    感谢您提供此信息! 关于这个问题、我还有几个问题:\

    1.  您能否分享闪烁设置的图片或电路图?
    2. 使用 XDS110进行刷写时是否出现此问题?
    3. 您是否向所有设备写入了相同的 MAC 地址?

    此致、

    Tarek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarek:

    1、连接的投瓶机

    2.我们使用的是  Elprotronic-GangPro 臂。 下面附上了配置文件。 如有任何遗漏、请帮助我。

    3.写入不同的 MAC 地址

    此致、

    Rajani   

    ;=============== FlashProCMx 配置===========

    MCU_name CC2642R1F
    TARGET_EN 51
    EnableBlankCheck 1
    FlashEraseModeIndex 2
    WriteLockingBitsEn 1
    NotEraseSegmentIfBlank 1.
    VerifyProtection 1
    ForceEraseEEPROM 0
    EraseMemIfLockedEn 0
    AlwaysUseFactoryEraseEn 0
    接口10
    ResetTimeIndex 0
    ResetPulseTime 10.
    ResetIdleTime 10.
    ResetVccOffTime 50
    RESET_3st_mode_en 1
    NTRST 使1
    ApplProgramRunTime 0
    VccFromFPain_3300mV
    PowerFromFPaEn 1
    ReleaseJtagState 0
    RetainDefinedData 0
    闪存读取模式索引1
    VerifyModeIndex 2
    VccSettleTime 100
    包括 LockedSegm 0
    Rd 包括 LockedSegm 0
    EraseDefMainMemEn 0
    DefOTPWriteEnable 0
    DefEFWriteEnable 0
    ReadDefMainMemEn 0
    ReadDefInfoMemEn 0
    ReadDefEFMemEn 0
    SerializationEnable 0
    SNDispFormatIndex 0
    SNMemFormatIndex 1
    ModelTextEnable 0
    ModelTextSize 2.
    ModelDataType 0
    SNInfoMode 0
    SNExistWarnEn 1
    RemoveCodefromSNlocationEn 0
    CUSTOM_SN_SIZE 4
    BarCodeReaderEnable 0
    BarCodeAutoStartEnable 0
    PostAmbleIndex 0
    GUIDisplayFormat 0
    ApplicationStartEnable 1
    CodeFileReload 0
    CC_MemoryProtSource 0
    CC_USER_DBG_Wren 0
    CC_26xx_MemoryProtSource 0
    CC_26xx_Gen Opt_Wr
    CC_26xx_En Prot_Wr 0
    CC_26xx_USER_DBG_Wren 1
    BeepOkEnable 1
    PCSpeaker 1.
    OverwriteEmptyValues 0
    DisplayErrorOnce 0
    PromptForPowerCycle 1
    PowerCycleDelay 100
    PromptForFirstPageErase_coreM0only 1.
    DispSkipBlankLines 1.
    JTAG_MCU Chain_Enable 0
    JTAG_CHAIN_IR_HEADER_DELAY 0
    JTAG_CHAIN_DR_HEADER_DELAY 0
    JTAG_CHAIN_IR_TAIL_DELAY 0
    JTAG_CHAIN_DR_TAIL_DELAY 0
    JtagIRsizeDevice-1 0
    JtagIRsizeDevice-2 0
    JtagIRsizeDevice-3 0
    JtagTAPsDevice-1 0
    JtagTAPsDevice-2 0
    JtagTAPsDevice-3 0
    JtagSelDevice-1 0
    JtagSelDevice-2 0
    JtagSelDevice-3 0
    CS1_Enable 0
    CS2_Enable 0
    CS3_Enable 0
    CS4_Enable 0
    CS_TYPE_INDEX 0
    CS_Init_index 0
    CS_RESULT_INDEX 0
    cs_code_overwrite_en 0
    Graph_Measure Mode_index 7
    Graph_Sampling Rate_INDEX 3
    Graph_Measure Current_index 0
    Graph_Ratio 1 25
    Graph_Ratio 2 75
    Graph_Scale 2 1.
    Graph_Inv Alpha 10.
    DefEraseFlashStart 0x0000
    DefEraseFlashStop 0xDFFFFFFF
    DefOTPWrideStart 0x0000
    DefOTPWrideStop 0x0000
    DefEraseEFStart 0x0000
    DefEraseEFStop 0x0000
    DefReadStartAddr 0x0000
    DefReadStopAddr 0xDFFFFFFF
    DefOTPStartAddr 0x0000
    DefOTPStopAddr 0x0000
    DefReadEFStart 0x0000
    DefReadEFStop 0x0000
    retainDataStart 0x0000
    retainDataStop 0x0003
    SNStartAddress 0x0000
    ModelTextStartAddr 0x0000
    Starting_SN 0x0000
    ENDING_SN 0x0000
    SN_Increment 0x0001
    JTAG-Clk-frequency 0x1388
    CLK_FREQUENCY 0x4E20
    CC-LOCKPAGE0-Data 0x0000
    CC-LOCKPAGE1-Data 0x0000
    CC-LOCKPAGE2-Data 0x0000
    CC-LOCKPAGE3-Data 0x0000
    CC-LOCKPAGE4-数据0x0000
    CC-LOCKPAGE5-Data 0x0000
    CC-LOCKPAGE6-数据0x0000
    CC-LOCKPAGE7-Data 0x0000
    CC-26xx-CCFG-31-0 0xFFFFFFFF
    CC-26xx-CCFG-63-32 0xFFFFFFFF
    CC-26xx-CCFG-95-64 0xFFFFFFFF
    CC-26xx-CCFG-127-96 0xFFFFFFFF
    CC-26xx-0xFFFFFF CCFG-BL-CONFIG
    CC-26xx-0x0000 CCFG-ERASE-CONF
    CC-26xx-0x0000 CCFG-IMAGE-VALID
    CC-26xx- CCFG-TI-BACKDOOR 0xFFFFFF00
    CC-26xx-CCFG-TAP-DAP0 0xFF000000
    CC-26xx-CCFG-TAP-DAP1 0xFF000000
    CS_PolyNominal 0x0000
    CS1_StartAddress 0x0000
    CS1_EndAddress 0x0000
    CS1_ResultAddress 0x0000
    CS2_StartAddress 0x0000
    CS2_EndAddress 0x0000
    CS2_ResultAddress 0x0000
    CS3_StartAddress 0x0000
    CS3_EndAddress 0x0000
    CS3_ResultAddress 0x0000
    CS4_StartAddress 0x0000
    CS4_EndAddress 0x0000
    CS4_ResultAddress 0x0000
    SNFilePathAndName
    ModelCode 00 00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    据我所知、您正在使用  Elprotronic-GangPro ARM、但作为测试、您能尝试使用 XDS110并告诉我它是否有效

    此致、

    Tarek