This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:CC1352R 射频数据

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1503671/launchxl-cc1352r1-cc1352r-rf-data

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1

工具/软件:

我导入了 DMM WSN 节点工程。 最初、该器件能够在几天内发送和接收射频数据包而不会出现任何问题。 然而、经过一段时间后、虽然它继续发送射频数据包、但却停止接收这些数据包。 我们配置了射频接收的10ms 超时、但器件没有等待整个持续时间。 相反、它会立即从信标唤醒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kra:

    您使用的是哪个 SDK 版本? 这是新产品吗? 我们不再建议使用 EasyLink、而是建议您直接使用 rflib (rf.h)

    此致。

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  谢谢

    我们需要使用 BLE 和射频传输数据。  所以我们只使用了 Esay 链接。

     最新的 SDK 是否同时支持 BLE 和射频?  如果是、 请为我推荐 支持 BLE 和射频的示例工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kra:

    在最新的 SDK 中、我们提供了有关如何同时实现 BLE 和射频: DMM 基础知识的分步指南

    此致、

    Arthur