This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2745R10-Q1:cs_demo_PG2_2.0.0无法正常工作

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1499109/lp-em-cc2745r10-q1-cs_demo_pg2_2-0-0-cannot-work

器件型号:LP-EM-CC2745R10-Q1

工具/软件:

您好、

我们将使用 LP-EM-CC2745R10-Q1和 BP-EM-CS 测试您的 CS_DEMO。 当我们 对发起者执行 ble_cs_demo.py 时、IT 响应"发起者尝试同步到反射者节点1并失败。 继续下一个 CS 子事件。' 我们是否需要在反射镜上做任何事情? 请帮助我们解决这个问题、谢谢。

硬件:  

LP-EM-CC2745R10-Q1 x 2.

BP-EM-CS x 2

SW:  

CS_DEMO_PG2_2.0.0\PREPARE_FW\CC27XX\VCE_DEMO\CS_LP_EM_CC2745R10_initiator_nortos_ticlang.out BP-EM-CS

CS_DEMO_PG2_2.0.0\PREPARE_FW\CC27XX\VCE_DEMO\CS_LP_EM_CC2745R10_REFLECTOR0_nortos_ticlang.out BP-EM-CS

1.打开反射器电源

2.打开启动器

3. 使用 启动器执行 ble_cs_demo.py

e2e.ti.com/.../3666.error_5F00_log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何 TI 员工都可以就这个主题提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin Ademi 与 Riz 核实后、您能尽快解决该问题吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kimi、

    对延迟的回复表示歉意。 我发现发起者设备无法与反射者节点通信、因此无法执行信道探测过程。 在我们进一步调试该问题之前、我想确认信道探测设置的几个方面。  

    1. 您能否确认是否旋转了电容器 CA1以启用 SMA 适配器(请参阅随附的图)。 如果此电容器不旋转、它将不会启用 BP-EM-CS 天线元件。  

    2.您能否确认您已从设备管理器中选择了正确的 COM 端口。 它应在设备管理器中显示为 XDS110应用程序端口。  

    3.能否确认是否使用了正确的预编译固件? 该图应位于 CS_DEMO_PG2_2.0.0\PREPAR_FW\CC27XX\VCE_DEMO 下 BP-EM-CS、 CS_LP_EM_CC2745R10_initiator_nortos_ticlang.out 是发起者映像、CS_LP_EM_CC2745R10_REFLECTOR0_nortos_ticlang.out 是反射者映像。  

    4.如果你对1、2和3有正确的选择,可以尝试重新运行 python 脚本,将--maxRange 选项值设置为15而不是40。  

    请告诉我这样是否能解决您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1. 您能否确认是否旋转了电容器 CA1以启用 SMA 适配器(请参阅随附的图)。 如果此电容器不旋转、它将不会启用 BP-EM-CS 天线元件。  

    -->是的、我们使用 SmartRF Studio 8对它们进行测试、它们工作正常

    2.您能否确认您已从设备管理器中选择了正确的 COM 端口。 它应在设备管理器中显示为 XDS110应用程序端口。  

    -->是的、我们在两个 COM 端口上测试它

    3.能否确认是否使用了正确的预编译固件? 该图应位于 CS_DEMO_PG2_2.0.0\PREPAR_FW\CC27XX\VCE_DEMO 下 BP-EM-CS、 CS_LP_EM_CC2745R10_initiator_nortos_ticlang.out 是发起者映像、CS_LP_EM_CC2745R10_REFLECTOR0_nortos_ticlang.out 是反射者映像。  

    4.如果你对1、2和3有正确的选择,可以尝试重新运行 python 脚本,将--maxRange 选项值设置为15而不是40。  

    -->是的、但它们仍然无法工作。

    您可以共享.out 文件吗? 根据我的理解、反射者应该在编程后发送广告。 但我们没有看到任何广告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kimi、

    很抱歉、演示仍然不能正常使用。 您能从 TI 联系您的现场应用工程师吗、我可以与 FAE 合作、通过电子邮件向您发送必要的.out 文件。  

    非常感谢您在这个问题上的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul SreekumarYou可以联系 Zoe Koto将.out 文件发送给她,她可以将它们转发给我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul SreekumarZoe Ko 您有没有任何进展发送给我们您的 必要的.out 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaikai、

    我已经转发了二进制文件 will zoe。 请告诉我这是否能解决您的问题、我将非常乐意帮助您解决任何其他问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    编程后仍然无法工作。

    1、对"CS_LP_EM_CC2745R10_REFLECTOR0_nortos_ticlang.out 进行编程后不发送广播

    2. LP-EM-设备 信息为"E (2.0)"

    3.我使用"simplelink_lowpower_f3_SDK_8_40_02_01 -> basic_ble_app.hex"测试此 LP-EM-、并使其正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul Sreekumar 对此问题有何意见?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaikai、

    如果您可以向我发送您的设置的屏幕截图以及您用于运行 CS 演示的 python 命令、是否可以。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul SreekumarKimi在他的初始帖子中描述了我们的设置和 python 命令的细节。 奇怪的是、我们在开机后看不到反射器在广播。 如果 mmi 初始帖子中的信息不够、请详细说明我们需要进一步提供的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaikai、

    我想了解您的反射器设备是否连接到独立电源(例如:便携式移动电源)、并且未连接到您运行 CS 演示的 PC/笔记本电脑。 另外、你可以把 --maxRange 从40更改为15、让我知道这是否有助于演示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    屏幕截图和命令显示如下。  

    启动器

    REFLECTOR0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul Sreekumar 您能否确认我们是否应该在下载反射器固件并开机后看到反射器设备执行 BLE 广播?