This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CCS 20在调试局部变量时显示0或#39;无位置、值可优化掉&'

Guru**** 2544490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1505842/cc2340r5-ccs-20-while-debugging-local-variables-shows-0-or-no-location-value-may-be-optimized-out

器件型号:CC2340R5

工具/软件:

调试局部变量时会显示0、或者"没有位置、值可能已优化掉"

如何查看这些值?

Windows 10上的 CCS 20

版本:20.1.1.8__1.7.1

默认 VS Code API:1.92.2

XDS110调试器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Itamar Cohen、

    我希望您做得好。 我们可以尝试将本地工程的优化级别(右键点击工程、转到属性、然后在 Arm Compiler 上点击 Optimization)从默认的"z"更改为"0";这样会删除优化、但这会使您的工程变大。  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex

    这真的很有帮助。

    有没有办法看看多少自由/使用的 RAM 和闪存项目 消耗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Itamar Cohen、

    是的、点击"View"、然后点击"memory allocation"

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢