This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:是否有一种简单的方法可以写入串行控制台

Guru**** 2322980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1505698/cc2340r5-is-there-a-simple-way-to-write-to-the-serial-console

器件型号:CC2340R5

工具/软件:

我可以使用   MenuModule_printf 写入串行控制台

是否有一个仅写入串行控制台而无需使用所需的所有参数的函数  

MenuModule_printf? 类似于 printf()

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Itamar、

    我希望您做得好。 如果您只想将一些数据打印到控制台、然后使用 display_printf 或 UART 应该效果良好、您可以看到、F3 SDK 中的一些驱动程序示例已经实现了此实现(例如在 adcbufcontinuous 中)。  

    有关更多详细信息和一些示例、请参考显示驱动程序 API。  

    display_printf (displayHandle、0、0、" average:%u uV"、average);  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex

    我可以看到  Display_printf 的 外观与  MenuModule_printf 完全相同

    这意味着我需要在每次打印时计算一个新的行号  

    这与 printf 不同、我可以在格式字符串中使用\n 来更改为新行

    我可以创建一个使行号变量全局递增的函数

    对我来说、看起来像是一个过度工程、只是为了获得一系列的魅力

    找不到 uart_write ()的文档或示例(可以发送链接)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Itamar Cohen、

    如果您打开了 syscfg、请点击目标驱动程序、然后点击"?" 图标以打开示例超链接、该超链接将显示每个驱动程序的内部驱动程序示例。

    谢谢、
    Alex F