Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2745R10-Q1 工具/软件:
我想知道对于 MCU 的编程引脚 SWDIO、SWDCK 引脚、建议的 TVS/ESD 保护是什么? GPIO 的绝对最大值为4.1、因此理想情况下钳位电压应小于该值?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1
工具/软件:
我想知道对于 MCU 的编程引脚 SWDIO、SWDCK 引脚、建议的 TVS/ESD 保护是什么? GPIO 的绝对最大值为4.1、因此理想情况下钳位电压应小于该值?
Shashank、
CC2745R10-Q1编程引脚的 HBM (人体放电模型) ESD 分类等级为2、这意味着器件引脚可以处理高达3999V 的 HBM ESD 事件。 此外、器件 CDM (充电器件模型) ESD 分类等级为 C2A、能够承受高达750V 的 CDM ESD 事件。 如果您的应用可能会超出这些 ESD 事件级别、则可以添加符合或超过预期 ESD 水平的 TVS/ESD 保护。 下面链接了我们提供的可能符合您要求的设备。
https://www.ti.com/product/TPD4E02B04-Q1
此致、
Andrew