This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:为编程引脚提供 ESD 保护

Guru**** 2583715 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1506309/cc2745r10-q1-esd-protection-for-programming-pins

器件型号:CC2745R10-Q1

工具/软件:

我想知道对于 MCU 的编程引脚 SWDIO、SWDCK 引脚、建议的 TVS/ESD 保护是什么? GPIO 的绝对最大值为4.1、因此理想情况下钳位电压应小于该值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashank、

    CC2745R10-Q1编程引脚的 HBM (人体放电模型) ESD 分类等级为2、这意味着器件引脚可以处理高达3999V 的 HBM ESD 事件。 此外、器件 CDM (充电器件模型) ESD 分类等级为 C2A、能够承受高达750V 的 CDM ESD 事件。 如果您的应用可能会超出这些 ESD 事件级别、则可以添加符合或超过预期 ESD 水平的 TVS/ESD 保护。 下面链接了我们提供的可能符合您要求的设备。

    https://www.ti.com/product/TPD4E02B04-Q1

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您建议的器件的钳位电压为6.6V。 它不应该小于4.1V、这是最大值 MCU 的 GPIO 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashank、

    很抱歉、我本应该最初提出这个问题、但 您打算将此器件用于什么应用?

    Andrew