This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:ESD 测试

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1509075/cc2340r5-esd-test

器件型号:CC2340R5
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户正在   CC2340上运行 ESD 测试。

他们在 PCB 上放了一个塑料外壳、即顶盖。

加电器件后、在顶盖上执行空气放电、然后发现当达到+6kV 时、CC2340会自行复位。


移除外部32.768K 振荡器或 通过 SysConfig 直接使用内部振荡器后、测试将通过并达到+/-15KV。


请帮助提供改进建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请分享 设计的原理图和布局。

      以下应用手册介绍了一些系统级设计和故障排除建议:

    https://www.ti.com/lit/slaa530

    https://www.ti.com/lit/slaa932

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您发送编修。  


    我们将通过邮件发送硬件设计文件、并随硬件设计评审申请表一起进行审核。

    这份应用手册非常有用、在将来推广 TI EP 产品时、我将让我的客户知道。