Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2340R5 主题:SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的团队:
我的客户正在 CC2340上运行 ESD 测试。
他们在 PCB 上放了一个塑料外壳、即顶盖。
加电器件后、在顶盖上执行空气放电、然后发现当达到+6kV 时、CC2340会自行复位。
移除外部32.768K 振荡器或 通过 SysConfig 直接使用内部振荡器后、测试将通过并达到+/-15KV。
请帮助提供改进建议。
谢谢。