This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:SCAN_FLT_PDU_INTERACTED_ONLY 的用途是什么?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1511175/cc2340r5-what-is-scan_flt_pdu_truncated_only-used-for

器件型号:CC2340R5

工具/软件:

在 SCAN_PARAM_FLT_PDY_TYPE 中有一个 SCAN_FLT_PDU_TRANSISTed_ONLY 滤波器、它 与 SCAN_FLT_PDU_COMPLET_ONLY 互斥。 此过滤器的确切含义是什么? 截断是否意味着 ADV 数据包由于某种原因(例如来自空气的干扰)不完整? 是否有应用程序层只想要截断的数据包的特定用例?

此致、

Shuyang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在此上下文中、截断表示未完成的广播。 蓝牙核心规范版本5.0引入了扩展广播、允许每个辅助信道广播数据包承载多达255字节的有效载荷。 通过、最多可将1650字节的数据广播为单次传输 携带广播数据片段的多个数据包的链接

    这意味着启用 scan_FLT_PDU_strated_only 将仅过滤分段的广播数据。 我假设有人在他们的项目中对此进行筛选的主要原因是、如果他们想要筛选超过255字节的大型广播包、因此始终是碎片化的。

    此致、
    Maxence