This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:TLSR8208G 的比较表

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1512298/cc2340r5-compare-table-of-tlsr8208g

器件型号:CC2340R5

工具/软件:

尊敬的团队:  

您能否帮助提供 CC2340R52与 TLSR8208的比较表? 应用是 E-cig。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我向我们的一些内部团队成员询问这一竞争分析。 如果我有任何其他详细信息、我将返回报告。  

    您是否对此设计有简要方框图或设计要求? 这有助于突出我们解决方案最重要的方面。  

    此外、您是否有关于 TLSR8208的"G"变体的信息? 我可以找到的在线信息没有这个特定的变体。

    此致、

    Rafael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请查看下面两个器件系列的简要比较表。

     

    频率

    CC2340R5

    TLSR8208 (A、B、C、D)

    磁芯

    M0+

    32位专有内核

    闪存/

    SRAM

    高达512Kb/

    高达64KB

    高达512Kb/

    16KB  

    更低的功耗

    TX @0dBm:5.1mA

    TX @8dbm:< 11mA

    RX:5.3mA

    待机:小于710nA (完全 RAM 保持)

    TX @ 0dBm:9.5mA

    RX:9.1mA

    待机:0.9uA (16kB SRAM 保持)

    协议

    低功耗蓝牙

    Zigbee

    Thread

    低功耗蓝牙

    Zigbee

    专有协议

     

    外设

    1个 UART

    1个 SPI

    1个 I2C

    1个 UART

    1个 SPI

    1个 I2C

    GPIO

    高达26

    高达38

    临时支持

    -40°C 至125°C

    -40°C 至85°C

    封装

    QFN40 (5x5)

    QFN24 (4x4)

    WCSP (2.2x2.6)

    QFN (7x7)–TLSR8208A

    QFN (4x4)–TLSR8202B

    QFN (5x5)–TLSR8208C

    SOP (9.9x6)–TLSR82028D

    希望这对您有所帮助、

    Rafael