Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5
工具/软件:
尊敬的团队:
您能否帮助提供 CC2340R52与 TLSR8208的比较表? 应用是 E-cig。 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
请查看下面两个器件系列的简要比较表。
|
频率 |
CC2340R5 |
TLSR8208 (A、B、C、D) |
|
磁芯 |
M0+ |
32位专有内核 |
|
闪存/ SRAM |
高达512Kb/ 高达64KB |
高达512Kb/ 16KB |
|
更低的功耗 |
TX @0dBm:5.1mA TX @8dbm:< 11mA RX:5.3mA 待机:小于710nA (完全 RAM 保持) |
TX @ 0dBm:9.5mA RX:9.1mA 待机:0.9uA (16kB SRAM 保持) |
|
协议 |
低功耗蓝牙 Zigbee Thread |
低功耗蓝牙 Zigbee 专有协议
|
|
外设 |
1个 UART 1个 SPI 1个 I2C |
1个 UART 1个 SPI 1个 I2C |
|
GPIO |
高达26 |
高达38 |
|
临时支持 |
-40°C 至125°C |
-40°C 至85°C |
|
封装 |
QFN40 (5x5) QFN24 (4x4) WCSP (2.2x2.6) |
QFN (7x7)–TLSR8208A QFN (4x4)–TLSR8202B QFN (5x5)–TLSR8208C SOP (9.9x6)–TLSR82028D |
希望这对您有所帮助、
Rafael