This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:适用于 CC2640R2F 的 OTA

Guru**** 2932980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1516743/cc2640r2f-ota-for-cc2640r2f

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:

您好、早上好、

我想对芯片  CC2640R2F 执行 OTA、我们正在使用 STM32L 芯片、它将获取 BLE Bin 文件、并在 STM 暂存区区域中完成验证、如果通过验证、则应按块通过 UART 将其发送到 TI。 在这里、我们使用串行引导加载程序、该引导加载程序放置在0x00000000地址、如果 DEV_MODE 为0、则负责 OTA 过程、然后它将处理数据包、在那里它负责 OTA 接收命令。 我需要您提供帮助、比如我们如何从 STM 中通过 UART 以块形式向 TI 发送已验证的 bin 文件、以及它将如何位于0x00003000地址。

谢谢  

Navya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Navya:

    我很乐意在这里提供帮助! 如果您使用串行引导加载程序来刷写器件、则使用 command_download (请参阅 TRM 的第8章)、您可以指定要开始刷写的地址、因此可以将0x00003000设置为起始地址。

    之后、使用 command_send_data 实际发送数据。

    此致、

    1月