This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:电池的功耗估算:H 和 AMP;NXP (Freescale) 350mA 传感器

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1515267/cc2340r5-q1-power-estimation-for-battery-350mah-nxp-freescale-tpms-sensor

器件型号:CC2340R5-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:  

我的客户正在开发汽车 TPMS、希望了解电池寿命。

RFQ 将是:

1.电池:350 mA

2. CC2340R5-Q1将控制 TPMS 传感器、以获取温度、压力等值

3.无电源操作和复位按钮

4、目标电池寿命: 3年

5. TPMS 每日运行时间/睡眠时间:4小时/20小时

以下是 CC23xx_POWER_TI估算 器的结果:

器件寿命(年)似乎不能超过3年:

但是、如果将 TPMS 传感器的平均电流(假设为900nA)添加到平均电流中、器件的寿命会下降更多。

如果我们可以为此功耗估算做更多工作、请帮助提供估算器件寿命的注释。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:  

    如果有其他关于  准确功耗估算的建议、请帮助提供评论。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    您使用功耗估算工具似乎是合理的。 建议增加连接事件部分的连接间隔。 这会对器件寿命产生很大影响、应该能够满足3年的要求。 同样、增加广播间隔也会延长设备寿命、但影响较小。 您也可以降低 TX 功率、但这也不会像连接事件间隔那样产生太大的影响。  

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、  

    感谢您的答复。 我会将您的宝贵意见传递给我的客户。