请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2642R-Q1 工具/软件:
您好、
在使用 CC2642进行 SBL 升级过程中、发现了一个问题、即在 MCU 发送擦除扇区命令(0x26)后、一些芯片(目前找到了两个)从 BLE 经历了不一致的响应时间。 有时、响应时间约为200微秒、有时可长达10毫秒、某些情况甚至超过40毫秒。 MCU 应用中的当前超时设置为10毫秒、当响应时间超过此阈值时、偶尔会导致升级失败。
我有以下问题需要回答:
1.为什么每次都有这么大的差异? 这是正常的吗?
2、根据芯片规格表,擦除30k 次的最长时间为4秒。 这段时间与擦除次数之间是否存在线性关系? 应该为 MCU 设置多长时间的最大 ACK 等待超时?