This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:SysConfig CC1352P7-1 LP→定制板 CC2652P7 (+20dBm)

Guru**** 2931440 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P7, SYSCONFIG, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1520739/cc2652p7-sysconfig-cc1352p7-1-lp-custom-board-cc2652p7-20-dbm

器件型号:CC2652P7
Thread 中讨论的其他器件: SysConfigZ-stack

工具/软件:

您好:

我目前正在在 CC1352P7-1 LaunchPad 上开发软件、我想将 SysConfig 设置迁移到基于 CC2652P7 (+20dBm)的定制板。

系统环境:

我尝试了几种方法来更改配置但没有成功:

1.从现有工程迁移设置

2.在 SysConfig 中选择定制电路板

使用 CC2652P7创建一个新工程并手动进行配置



您能否推荐配置 CC1352P7-1 LaunchPad 并从定制的 CC2652P7 (+20dBm)板迁移的理想方法?

谢谢你。
存储体

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Bank、

    在 CC2652P 上运行软件示例 
    https://e2e.ti.com/f/1/t/1274602 
    https://e2e.ti.com/f/1/t/1268628 

    我建议您导入 LP-CC1352P7-4工程、并按照我之前在相关 E2E 帖子中概述的类似步骤操作。

    此致、
    Ryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    这意味着在主工程中、在添加+20dBm TX 功率设置之前、必须将配置更改为 LP-CC1352P7-4。
    按照您的说明操作、但在工程目录中找不到 ti_stack_config.h 文件或任何 TXPOWER 定义。

    SDK: simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_30_01_01

    否则、我观察到 LP-CC1352P7-2的射频设计支持高达20dBm 的2.4GHz TX 功率。


    我是否可以知道 LP-CC1352P7-2何时发布?


    此致、

    存储体

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这意味着在主工程中、在添加+20dBm TX 功率设置
    之前、必须将配置更改为 LP-CC1352P7-4

    这将有助于自动引入高 PA 设置、否则需要对 SysConfig 输出文件进行进一步的自定义更改。  这不是一项不可能的任务、但仍然需要额外的工作。

    我按照您的说明操作、但我在工程目录
    中找不到 ti_stack_config.h 文件或任何 TXPOWER 定义

    这是因为您使用的是 BLE5-Stack 工程、而不是 Z-Stack、您应该参考 ti_ble_config.h 和 DEFAULT_TX_POWER。  它将位于已构建默认工程的 Release/syscfg 文件夹中。

    我能否知道 LP-CC1352P7-2何时发布?

    然而、 LP-CC1352P7 采用-1 (对于 Sub-1 GHz、为+20 dBm、为高 PA)或-4 (对于2.4 GHz +10 dBm、为高 PA)格式。  软件资源中所示的-2 (2.4GHz、+20dBm 为高 PA)是 F2 SDK 内为某些软件解决方案提供的配置、与 BLE5-Stack 示例不兼容。  因此、我提供的指令是转换到此 TX 功率设置所必需的。

    搜索 BLE 论坛时、您可以考虑其他建议的 E2E 解决方案

    此致、
    Ryan