This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:如何更改 CCS 20.0.1上的产品依赖路径?

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1520348/cc2745r10-q1-how-to-change-product-dependency-path-on-ccs-20-0-1

器件型号:CC2745R10-Q1

工具/软件:

我知道它是 CCS 功能、但此 E2E 希望输入器件、然后我没有 Code Composer Studio 论坛可供选择。 请帮助循环 CCS 工具支持、谢谢。

您好的团队、

我想在 CCS 配置中更改 SDK 路径、但找不到要更改的位置。

请您就此提供帮助。 如果现在不支持、计划是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Island、

    您是否考虑通过更改 SDK 路径来详细说明您的意思?

    要添加/删除 SDK、可以转到: File -> Preferences -> Code Composer Studio Settings

    然后在 "常规  "下、单击"产品:"

    然后、您可以添加/删除/编辑 SDK、或添加新的  Product discovery-path 、在特定目录中自动查找 SDK。

    如果这不是您提出的问题、请告知我、我可以将其发送给 CCS 团队。 但是、我还建议通读 CCS 文档: Code Composer StudioTm 用户指南- Code Composer Studio 20.1.0文档

    此致、

    Nima Behmanesh