This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:SDK 9.10.00 secure/lib - RNG 示例

Guru**** 2932060 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1520019/cc2340r5-sdk-9-10-00-secure-lib---rng-example

器件型号:CC2340R5
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好

我将 SDK 9.10.00与 IAR 搭配使用。
为了生成通行密钥、Util_GetTRNG()不再支持之前使用的函数、因此我尝试改用 RNG。
我在下面的链接中查看了示例、并尝试应用它、但RNG_open()仍然失败。

simplelink_lowpower_f3_SDK_9_10_00_83/docs/secure_drivers/doxygen/html/_r_n_g_8h.html

我想了解RNG_getRandomxxxx()成功应用的示例代码。

在该路径中、我可以参考哪个示例?

\...\simplelink_lowpower_f3_SDK_9_10_00_83\examples\?????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、您能在提供答案时删除问题中包含的文档文件路径吗?
    我自己无法编辑问题、因此非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ari:

    [quote userid="597653" url="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1520019/cc2340r5-sdk-9-10-00-secure-lib---rng-exampleRNG_open() 继续失败

    我假设您使用的是 BLE5-Stack 工程、在这种情况下、低功耗蓝牙栈已经使用在 SysConfig 中打开的 RNG 实例、这将说明在同一实例上调用 RNG_open 会失败的原因。  最简单的解决方案是在 SysConfig 中添加另一个 RNG 模块、并在应用中使用此实例。  这应该允许您使用 RNG API、而不会出现进一步的问题。

    https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_lowpower_f3_sdk_9_10_00_83/docs/secure_drivers/doxygen/html/_r_n_g_8h.html 

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 SysConfig 中再添加一个 RNG 实例。 并使用 RNG_open ( 1. 、&rngParams);
    那么它是有效的。
    谢谢你。