This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2745R10-Q1:错误:运行 BLE 信道探测关键节点和汽车节点应用示例时、未识别完全错误的1个节点

Guru**** 2581855 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC2745R10-Q1, UNIFLASH, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1513920/lp-em-cc2745r10-q1-error-1-nodes-not-identified-at-all-error-when-we-running-ble-channel-sounding-key-node-and-car-node-application-examples

器件型号:LP-EM-CC2745R10-Q1
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASHSYSCONFIG

工具/软件:

您好:

我尝试使用关键节点和汽车节点应用来评估 LP-EM-CC2745R10-Q1 LaunchPad 开发套件上的信道探测。 我遵循了"sdk/tools/ble/ble_agent/README"中提到的步骤。 但是、我遇到了以下错误消息:

 (.venv) C:\ti\simplelink_lowpower_f3_SDK_9_10_00_83\tools\ble\ble_agent\examples>python ble_device_car_node_with_distance.py

无 ]

错误:1个节点根本未标识

示例已经结束

如有任何帮助、我们将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Prasad、

    该脚本似乎无法检测到您连接的 car_node

    修改了中的 COM 端口  ble_device_car_node_with_distance.py?

    确保 car_node 已连接到您的计算机。 修改脚本中的 COM 端口、以匹配 CAAR_Node 器件的 UART/应用 COM 端口。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    在执行之前、我们更新了脚本中正确的 COM 端口  ble_device_car_node_with_distance.py。 但是、我们仍然遇到相同的误差。 我们使用 Python 3.13来运行脚本。 我们需要使用较低版本的 Python、还是应该使用 Python 3.13?。  

    此致

    Rajiv.K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好、  

    请使用 python 版本3.10.11、如以下 README.md 中所述: SDK\tools\ble\ble_agent\

    确保按照其中的安装步骤进行操作。

    如果仍遇到此问题、请尝试更改 XDS。

    此致、

    Marvin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有件事我忘了提。 您需要检查器件上是否有有效的 HSM 映像。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marvin、如何在器件上验证此 HSM 映像。  

    Rajiv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marvin、我能够运行 Python 脚本、汽车节点设备开始扫描设备。 它无法识别关键节点设备、但能够在站点中找到其他 BLE 设备。 请您进一步帮助解决此问题。

    此致

    Rajiv.K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关键节点很可能不进行广播、这就是它没有显示的原因。

    您能否将器件置于调试模式来查看器件是否滞留在任何异常处理程序中?

    您是否确保两个器件都具有有效的 HSM FW?

    以下是操作方法:

    -打开 Uniflash ->输入器件名称"CC2745R10"->点击"Start"->点击"Setting & Utilities"-> Read HSM System Information -> Wait for status

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    我们调试了密钥节点设备、发现它未在广播。 我们将密钥节点项目导入 CCS、并在调试模式下运行该项目、此时执行卡在断言处理程序中。

    然后、我们在两个器件上刷写 HSM 映像并进行验证。 在调试模式下重新启动后、执行现在卡在以下函数中:

    void exception_handlerSpin (void)
      __disable_irq()

      while (1){}
    }
    如果您有任何建议或意见、将会有所帮助。
    此致
    Rajiv.K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    我们能够调试和运行关键节点应用。 它已经开始广告。 汽车节点能够扫描关键节点并建立连接。 附件是供您参考的日志。 但是、距离值未显示。

    您能澄清一下这个问题吗?

    e2e.ti.com/.../0447.car_5F00_distance_5F00_log.txt

    此致

    Rajiv.K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rajiv、

    您是否能够在 SysConfig 中启用 PA 和 LNA。 它位于"RCL"下。 您是否有读取这些引脚的方法? 希望看到这两个器件的 TX 和 RX 活动。  

    您可以尝试重置这两个器件并重新运行演示吗?

    您是否对配置进行了任何更改?

    此致、

    Marvin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    我无法在 SysConfig 中找到 PA 和 LNA 设置、并且我尚未对当前的 SysConfig 设置进行任何更改。

    我们已多次尝试重置设备、但结果保持不变、即未显示距离值。

    您能否提供 .bin  .hex 用于汽车和关键节点应用的确切或文件以及正确的 SysConfig 设置? 这将帮助我快速运行演示并验证功能。

    此致

    Rajiv.K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    我在 SysConfig 中看到了以下警告、  

    是否导致了问题?。

    此致

    Rajiv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    随附了关键节点和汽车节点应用的 SysConfig 文件、供您参考。 请告知我们任何要修改的配置。  

    e2e.ti.com/.../car_5F005F00_key_5F00_node_5F00_sysconfig.zip

    Rajiv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

     在 RCL 下已启用 PA 和 LNA。 以下是两个器件的 TX 和 RX 状态。

    d0-car 节点- PA

    D1 -汽车节点- LNA

    D3 -关键节点- PA

    D4 -汽车节点- LNA

    在配对到密钥节点之前

    与密钥节点配对后

    供参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../car_5F00_node_5F00_LP_5F00_EM_5F00_CC2745R10_5F00_Q1_5F00_freertos_5F00_ticlang.oute2e.ti.com/.../key_5F00_node_5F00_LP_5F00_EM_5F00_CC2745R10_5F00_Q1_5F00_freertos_5F00_ticlang.out

    嗨、Rajiv、  

    我已添加到我已经测试并正在处理的二进制文件中。 请您也对此进行测试。  

    警告内容只是说明 SW 尚未通过 BLE 6.0规范的认证、因此没有问题。

    从您分享的照片来看、设备配对后似乎没有活动、这可能是您无法接收任何距离结果的原因。

    上面的.out 文件直接编译为开箱即用。 如果您有 BLE 监听器、那么查看连接期间发生的情况也会很好。

    此致、

    Marvin