This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:信道探测 SDK9.10

Guru**** 2931150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1518753/cc2745r10-q1-channel-sounding-sdk9-10

器件型号:CC2745R10-Q1

工具/软件:

您好;  

实际上我们已经在测试信道探测 SDK、我们希望使用 PBR+RTT、但我们发现在此 SDK 中仅开发了 PBR。

1.问题 是否可以添加基于此 SDK 的 RTT 方法,它是否具有所有必要的功能。  SDK 支持 RTT IF 开发。

2.当我们改变 ACI 的上端值1时,我们运行 distance measure.py 文件,它总是给出 ACI=0 的距离,置信度和质量有一个固定的随机测量值。

3.升级汽车节点天线的数量时,说明我们必须 启用 PBEGPO2和 PBEGPO3。

  

4.这些引脚被写入这些引脚  

那么、问题是、我们是否需要天线 Booster Pack 来升级天线数量。 如果是、我们如何才能得到它。

 

5、另一个问题与移交示例有关,当尝试使用两个 key_nodes 与一个 car_node 时,它总是给出不知道节点的错误。

对如何进行测试有更详细的说明吗?

谢谢您;

谨致问候;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、RAM:  

    1.您是否尝试过运行模式3步骤(PBR + RTT)? 可以在下的 Python 脚本(ble_device_car_node_with_distance.py)中更改此代码 CS_CONFIG_PARAMS 。 请参阅下图:  

    2.您能给我发送您在下面配置的参数吗  CS_CONFIG_PARAMS ? 我看不到 ACI 的初始问题。 对于2x2天线配置、我将地雷设置为7。 此外、我假设您看到的值是十六进制为0xFFFF FFFF、或十进制为4,294,967,295。 我目前正在研究这一点。  

    3、正确。 请参阅  准备 Python 和 CCS 环境 有关配置天线配置的更多信息、请参阅文档。  

    4.您提供的图像是天线板的到达角,而不是信道探测。 对于信道探测、我们使用不同的 BoosterPack。 请告诉我您是否有要使用的 BP-EM-CS BoosterPack。 到达角板不适用于信道探测。  

    5.请参考  连接交付 文档。 您能否向我提供所看到的错误、以及您采取了哪些步骤来启用演示?  

    请告诉我。  

    谢谢、  
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isaac;  

    感谢您的答复。

    1)是的,我尝试了模式3它已经默认完成,我想了解 RTT 方法出现在 car_node 项目的位置,因为我成功地了解了如何实施 PBR ,但当搜索 RTT 时,我找不到方程。

    2)设置 ACI 为7,它有效,但总是给出一种随机值 4,294,967,295。

    4)事实上我没有 BP-EM-CS Booster Pack、我在 TI 网站上搜索的这个 BoosterPack 不存在、我想知道如何获取、以及是否必须执行信道探测演示。

    5)我执行了连接交付文档中所示的说明、但始终出现错误

    "AttributeError:"NoneType"对象没有属性"OPEN_PSM"、

    当我搜索时,我发现它与 l2cap 相关,所以我禁用了 l2cap ,错误描述器,但现在它显示扫描已启用,然后是偶然没有更多的输出。

    请提供更多有关这方面的信息。

    6)另一个问题是导航到"C:\ti\simplelink_lowpower_f3_SDK_9_10_00_83\tools\ble\ble_agent\ble_toolbox"并点击我们被重定向到的 ble_toolbox 时  

    有一个演示介绍了如何使用这个 GUI。

    提前感谢您;

    谨致问候;  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、RAM:  

    1. RTT 计算将在源代码中完成。 客户无法使用源代码。  

    2.我们在9.10 SDK 上发现了 CS 的一些问题。 本周底将发布一个新的9.11 SDK。 这将解决无效距离值的问题。  

    4.演示不需要 BP-EM-CS Boosterpacks。 如果没有 BP-EM-CS 板、则需要将这两个板配置为使用1x1天线路径。 要接收 BP-EM-CS 板、请联系您的 FAE。  

    5、我没有在我这边见过这件事 如果这是示例工程的问题、即将推出的 SDK 将确保连接切换正常工作。  

    6. GUI 目前不工作。 在修复 GUI 之前、我们一直专注于连接切换和信道探测改进。 发行说明中提到了这一点。  

    谢谢、

    Isaac