This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2745R10-Q1:Smart RF Studio 可以&'需要 LP-EM-CC2745

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1519747/lp-em-cc2745r10-q1-the-smart-rf-studio-can-t-found-lp-em-cc2745

器件型号:LP-EM-CC2745R10-Q1
Thread:CC2745R10-Q1中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我们使用带有 LP-EM-CC2745 LP 板的 Smart RF Studio V1.2.0。

可以通过"Device Selection"找到器件。

但当点击 DEVICE 并进入 RF 测试 GUI 时。

我们找不到任何目标设备。

请参阅下图。

您能给我一些提示来解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Weli、

    您能给我发送一张您正在使用的 LaunchPad 的图片吗? 您的问题可能是您正在使用的 LaunchPad 的修订。  

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lugo。
    下面是我们的 LP 版本。
    我可以使用旧的 Smart RF Studio 测试我的 LP 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lugo。
    下面是我们的 LP 版本。
    我可以使用旧的 Smart RF Studio 测试我的 LP 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrew。

    您有什么建议可以帮助我们吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Weli、

    很抱歉、延迟的回复。 该版本的 LP 与 SmartRF Studio 不兼容、因为它使用 pre-RTM 器件。 请使用 CC2745R10-Q1 LP 的已发布版本、可通过下面提供的链接购买。

    https://www.ti.com/tool/LP-EM-CC2745R10-Q1

    此致、

    Andrew