Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2745P10-Q1 Thread:CC2745R10-Q1 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的 TI:
目前、我们从 TI 收到的信息表明、BLE 6.0 移动设备可以通过一个简单的应用与 2745 蓝牙建立连接、然后可以执行 CS 测距。
配置是否与 CS 范围相关、由 BLE 协议栈自动完成、或者我们是否需要在 APP 上进行配置? TI 何时发布该应用?
非常感谢