This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745P10-Q1:BLE6 手机如何通过 TI CC2745 执行 CS 测距

Guru**** 2927300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1531420/cc2745p10-q1-how-can-a-ble6-mobile-phone-perform-cs-ranging-with-the-ti-cc2745

器件型号:CC2745P10-Q1
Thread:CC2745R10-Q1 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI:

目前、我们从 TI 收到的信息表明、BLE 6.0 移动设备可以通过一个简单的应用与 2745 蓝牙建立连接、然后可以执行 CS 测距。

配置是否与 CS 范围相关、由 BLE 协议栈自动完成、或者我们是否需要在 APP 上进行配置? TI 何时发布该应用?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yang、  

    CC2745R10-Q1 器件可以使用 SimpleLink 应用与移动设备建立连接。 目前、该应用程序不支持信道探测功能。  

    我还没有听说向应用程序发布 CS 支持的时间表。 大多数手机的信道探测互操作性仍在进行中。  

    谢谢、
    Isaac  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac

    感谢您的信息。

    我会将此问题标记为已解决。  如果将来有任何问题、将重新打开它

    谢谢你