This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:连接交付

Guru**** 2925110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1528496/cc2745r10-q1-connection-handover

器件型号:CC2745R10-Q1

工具/软件:

您好;  

在尝试测试 SDK 9.11 的连接移交演示时、如汽车和关键节点工程的自述文件中所述:

  1. 连接交付演示 :连接交付演示用于演示汽车节点和多个关键节点之间的连接移交功能。 若要运行演示、请使用 1 个 car_node 工程和 2 个 key_node 工程并按照以下步骤操作:

    • 使用 SDK/tools/ble/ble_agent/examples/ble_device_connection_handover.py
    • 更新 COM 端口以匹配汽车节点设备。
    • 从执行 Python 脚本 .venv: python ble_device_connection_handover.py
    • 该演示将模拟汽车节点和多个关键节点之间的连接切换

在.py 脚本中、我们将对应于 car_node 和一个 key_node 的 com 编号放入终端中、出现错误提示  

此外、我们已经尝试了 连接监视器中所述的步骤、 得到了这个错误、  

此错误出现在旧 SDK 上、在禁用 l2cap 时会出现、并发出其他错误。

我们是否遗漏了一些步骤?

请您 提供有关此主题的更多信息。

提前感谢您。

谨致问候;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经把你的线程分配给一个专家 — 我们有点备份由于暑假,所以对延误道歉。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    请将 l2CAP_ENABLED 变量设置为 FALSE。 此外、我建议禁用汽车节点示例上的绑定。 这样您就可以成功运行 ConnMonitor 演示。 您还能否记录另一个故障案例、以便我可以提供帮助?



    关于连接交付、您应该改为在 2 个汽车节点和 1 个关键节点器件上运行它。 从您提供的屏幕截图中、似乎有一个串行端口已成功打开、可能是运行汽车节点示例的串行端口。 请尝试使用建议的配置并告知我们结果。

    此致、
    Achyut Ray

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;  

    感谢您的支持。

    关于连接移交、它工作正常。 但对于连接监视器、我仍然有 此错误。

    请提供更多有关这方面的信息。

    谢谢您;

    谨致问候;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否分享一下您正在使用哪些项目来测试 CM? python 脚本请求启动监视的节点似乎无法启动连接监视。 如果刷写了错误的工程、则可能会发生这种情况。 该示例还应针对 2 个汽车节点和 1 个关键节点运行。  

    此致、
    Achyut

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;  

    是的、我实际上在使用

    –1 car_node、禁用连接监视器

    –1 car_node、带有连接监视器、即 cmr_node

    –1 密钥节点

    我完全按照 连接监视器中给出的步骤操作。

    谨致问候;  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您在 python 脚本中使用的 COM 端口是否可能以某种方式混合在一起? 检查是否存在该问题的一种简单方法是在两个汽车节点上启用 Conn.Monitor、然后再次运行示例。 如果有效、则意味着先前在 python 脚本中对 COM 端口进行的配置不正确。

    此致、
    Achyut

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    感谢您的答复。

    但我告诉了您、因为我仍然在使用连接监视器。 我在这里将引用详细的步骤、可能是我遗漏了一些东西或做了错误的事情。

    因此、我们将其分解:

    1 — 对于 key_node、我将工程加载到 CCS 中并启用 PA/LNA、而 ble_feature 没有变化  

    2-对于 CMR_node、我加载了 car_node 项目、启用 PA/LNA 引脚并启用 RSSI

    3 — 用于 car_node 解压 connection_monitor、使 PA/LNA 引脚保持启用状态  

    -->更改 COM 端口后、始终收到此错误  

    因此、我的问题是这些步骤是否正确、对于 RCL 引脚 、PA/LNA 是否需要连接它们、如果是、如何执行该操作以及使用哪种功能。

    谢谢您;  

    此致、