工具/软件:
您好;
在尝试测试 SDK 9.11 的连接移交演示时、如汽车和关键节点工程的自述文件中所述:
-
连接交付演示 :连接交付演示用于演示汽车节点和多个关键节点之间的连接移交功能。 若要运行演示、请使用 1 个 car_node 工程和 2 个 key_node 工程并按照以下步骤操作:
- 使用
SDK/tools/ble/ble_agent/examples/ble_device_connection_handover.py
。 - 更新 COM 端口以匹配汽车节点设备。
- 从执行 Python 脚本
.venv
:python ble_device_connection_handover.py
。 - 该演示将模拟汽车节点和多个关键节点之间的连接切换
- 使用
在.py 脚本中、我们将对应于 car_node 和一个 key_node 的 com 编号放入终端中、出现错误提示
此外、我们已经尝试了 连接监视器中所述的步骤、 得到了这个错误、
此错误出现在旧 SDK 上、在禁用 l2cap 时会出现、并发出其他错误。
我们是否遗漏了一些步骤?
请您 提供有关此主题的更多信息。
提前感谢您。
谨致问候;