Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
主题:SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
我有一个 CC2745 作为 BLE Central、一个 CC2340 作为 BLE 外设。
我使用的是 simplelink_lowpower_f3_SDK_8_40_02_01 basic_ble 示例代码。
当我在 syscfg 中将 BLE 器件角色更新为 Central 时、会看到 Central 和 Observer 的配置。 (请参阅随附的 SysConfig)。
这是预期的吗? 
CC2745、CC2340 上都启用了 RCL
我看到 CC2745 在引导时从观测器模式配置开始(间隔 100ms)、即使从 CC2340 发送广播、也不会发出连接请求
但过了一段时间后、会切换到中央模式(30ms 间隔)。

我想知道分析->'先用观察者开始,然后切换到中心'是正确的吗?
a.如果是、应采取哪些措施来避免此角色切换
b.如果不是、为什么 RCL RF GPIO 信号之间相隔 100ms、比预期的 30ms 间隔?