This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:syscfg 设置和 RCL GPIO 输出的变化

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1535063/cc2745r10-q1-variation-in-syscfg-settings-and-rcl-gpio-output

器件型号:CC2745R10-Q1
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

我有一个 CC2745 作为 BLE Central、一个 CC2340 作为 BLE 外设。
我使用的是 simplelink_lowpower_f3_SDK_8_40_02_01 basic_ble 示例代码。

当我在 syscfg 中将 BLE 器件角色更新为 Central 时、会看到 Central 和 Observer 的配置。 (请参阅随附的 SysConfig)。
这是预期的吗?

CC2745、CC2340 上都启用了 RCL
我看到 CC2745 在引导时从观测器模式配置开始(间隔 100ms)、即使从 CC2340 发送广播、也不会发出连接请求
但过了一段时间后、会切换到中央模式(30ms 间隔)。

我想知道分析->'先用观察者开始,然后切换到中心'是正确的吗?
a.如果是、应采取哪些措施来避免此角色切换
b.如果不是、为什么 RCL RF GPIO 信号之间相隔 100ms、比预期的 30ms 间隔?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    扫描设置之间的区别在于  Observer Configuration  用于常规扫描参数。 中央扫描参数用于启动连接。 启动器扫描设置(中央配置)与常规扫描设置(观察者配置)不同。

    希望这有所帮助。

    此致、

    NIMA behmanesh