Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1
工具/软件:
我们希望使用超过在 PSA 密钥库中注册的密钥最大数量(35 个密钥)的密钥信息来实现系统。
因此,导入明文密钥后,我们导出加密密钥并将其存储在数据闪存中,然后用 destroy 删除 PSKeyStore 中的密钥信息。 之后、我想重新导入存储在数据闪存中的加密密钥以执行加密操作。
为了测试这种方法是否可行、我们将密码操作的结果与首先导入的密钥与导出该密钥后重新导入的密钥进行了比较、并发现结果完全不同。
是否可以通过设置某个参数将产生相同密码操作结果的密钥信息导入?
如果无法做到这一点、是否有其他方法可以处理超过 35 个密钥的密钥信息而不将明文密钥信息调用到 RAM 中?
该代码重写了示例代码 empty.c
所使用的环境如下所示:
・Bord:CC2745R10-Q1
・调试器:XDS110
・SDK:SimpleLink Lowpower f3 ver.9.10.
/* For usleep() */
#include <unistd.h>
#include <stdint.h>
#include <stddef.h>
/* Driver Header files */
#include <ti/drivers/GPIO.h>
#include <third_party/psa_crypto/include/psa/crypto.h>
#include <ti/drivers/cryptoutils/hsm/HSMLPF3.h>
/* Driver configuration */
#include "ti_drivers_config.h"
#define KEY_LIFETIME PSA_KEY_LIFETIME_FROM_PERSISTENCE_AND_LOCATION(PSA_KEY_PERSISTENCE_DEFAULT, PSA_KEY_LOCATION_HSM_ASSET_STORE)
uint8_t keyingMaterial[16] = { 0x06, 0xa9, 0x21, 0x40, 0x36, 0xb8, 0xa1, 0x5b, 0x51, 0x2e, 0x03, 0xd5, 0x34, 0x12, 0x00, 0x06 };
uint8_t keyingMaterial2[16] = { 0x02, 0xa9, 0x21, 0x40, 0x36, 0xb8, 0xa1, 0x5b, 0x51, 0x2e, 0x03, 0xd5, 0x34, 0x12, 0x00, 0x06 }; /* FSI_add */
uint8_t iv[16] = { 0x3d, 0xaf, 0xba, 0x42, 0x9d, 0x9e, 0xb4, 0x30, 0xb4, 0x22, 0xda, 0x80, 0x2c, 0x9f, 0xac, 0x41 };
uint8_t plaintext[16] = { 0x53, 0x69, 0x6e, 0x67, 0x6c, 0x65, 0x20, 0x62, 0x6c, 0x6f, 0x63, 0x6b, 0x20, 0x6d, 0x73, 0x67 };
uint8_t ciphertext[16];
uint8_t ciphertext_exp[16]; /* FSI_add */
uint8_t expkey_encflg; /* FSI_add */
uint8_t aescbc_matchflg; /* FSI_add */
uint8_t exported_key[sizeof(keyingMaterial)];
//ciphertest { 0xe3, 0x53, 0x77, 0x9c, 0x10, 0x79, 0xae, 0xb8, 0x27, 0x08, 0x94, 0x2d, 0xbe, 0x77, 0x18, 0x1a };
/*
* ======== mainThread ========
*/
void *mainThread(void *arg0)
{
psa_status_t status;
psa_key_id_t key_id;
size_t exported_key_length;
psa_cipher_operation_t op = PSA_CIPHER_OPERATION_INIT;
psa_key_attributes_t attributes = PSA_KEY_ATTRIBUTES_INIT;
size_t cipher_length = 0;
int_fast16_t ret;
psa_key_id_t key_id_exp; /* FSI_add */
psa_key_id_t key_id_oth; /* FSI_add */
uint8_t i; /* FSI_add */
psa_cipher_operation_t op_exp = PSA_CIPHER_OPERATION_INIT; /* FSI_add */
status = psa_crypto_init();
if (status != PSA_SUCCESS)
{
while(1);
}
ret = HSMLPF3_provisionHUK();
if (ret != HSMLPF3_STATUS_SUCCESS)
{
while(1);
}
/* Import Key*/
psa_set_key_usage_flags(&attributes, PSA_KEY_USAGE_EXPORT|PSA_KEY_USAGE_ENCRYPT|PSA_KEY_USAGE_DECRYPT);
psa_set_key_algorithm(&attributes, PSA_ALG_CBC_NO_PADDING);
psa_set_key_type(&attributes, PSA_KEY_TYPE_AES);
psa_set_key_lifetime(&attributes, KEY_LIFETIME);
psa_set_key_bits(&attributes, 128);
key_id = PSA_KEY_ID_USER_MIN;
psa_set_key_id(&attributes, key_id);
status = psa_import_key(&attributes, keyingMaterial, sizeof(keyingMaterial), &key_id);
if (status != PSA_SUCCESS)
{
while(1);
}
/* FSI_add_st */
#if 0
/* ★Operation Check. Other Key import */
key_id_oth = PSA_KEY_ID_USER_MIN + 1;
psa_set_key_id(&attributes, key_id_oth);
status = psa_import_key(&attributes, keyingMaterial2, sizeof(keyingMaterial2), &key_id_oth);
if (status != PSA_SUCCESS)
{
while(1);
}
key_id_exp = PSA_KEY_ID_USER_MIN + 2;
psa_set_key_id(&attributes, key_id_exp);
status = psa_import_key(&attributes, keyingMaterial, sizeof(keyingMaterial), &key_id_exp);
if (status != PSA_SUCCESS)
{
while(1);
}
#endif
/* FSI_add_ed */
#if 0
/* AES-CBC Encrypt */
status = psa_cipher_encrypt_setup(&op, key_id, PSA_ALG_CBC_NO_PADDING);
if (status != PSA_SUCCESS)
{
while(1);
}
status = psa_cipher_set_iv(&op, iv, sizeof(iv));
if (status != PSA_SUCCESS)
{
while(1);
}
status = psa_cipher_update(&op,
plaintext,
sizeof(plaintext),
ciphertext,
sizeof(plaintext),
&cipher_length);
if (status != PSA_SUCCESS)
{
while(1);
}
status = psa_cipher_finish(&op,
ciphertext,
sizeof(plaintext),
&cipher_length);
if (status != PSA_SUCCESS)
{
while(1);
}
#endif
#if 1
/* Export Key*/
status = psa_export_key(key_id, exported_key, sizeof(exported_key), &exported_key_length);
if (status != PSA_SUCCESS)
{
while(1);
}
#endif
/* FSI_add_st */
#if 1
/* 3. Export Key Encryption Check */
expkey_encflg = 0;
for ( i = 0; i < 16; i++ )
{
if( exported_key[i] == keyingMaterial[i] )
{
/* Check NG */
}
else
{
expkey_encflg = 1; /* Check OK */
}
}
#endif
#if 1
/* 4. Export Key import */
key_id_exp = PSA_KEY_ID_USER_MIN + 1;
psa_set_key_id(&attributes, key_id_exp);
status = psa_import_key(&attributes, exported_key, sizeof(exported_key), &key_id_exp);
if (status != PSA_SUCCESS)
{
while(1);
}
#endif
#if 1
/* 5. AES-CBC Encrypt (By Export Key) */
status = psa_cipher_encrypt_setup(&op_exp, key_id_exp, PSA_ALG_CBC_NO_PADDING);
if (status != PSA_SUCCESS)
{
while(1);
}
status = psa_cipher_set_iv(&op_exp, iv, sizeof(iv));
if (status != PSA_SUCCESS)
{
while(1);
}
status = psa_cipher_update(&op_exp,
plaintext,
sizeof(plaintext),
ciphertext_exp,
sizeof(plaintext),
&cipher_length);
if (status != PSA_SUCCESS)
{
while(1);
}
status = psa_cipher_finish(&op_exp,
ciphertext_exp,
sizeof(plaintext),
&cipher_length);
if (status != PSA_SUCCESS)
{
while(1);
}
#endif
#if 0
/* 6. AES-CBC Encrypt Result Match Check */
aescbc_matchflg = 1;
for ( i = 0; i < 16; i++ )
{
if( ciphertext_exp[i] == ciphertext[i] )
{
/* Check OK */
}
else
{
aescbc_matchflg = 0; /* Check NG */
}
}
#endif
/* FSI_add_ed */
while(1);
}