This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:使用 35 个以上密钥的方法

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1534525/cc2745r10-q1-methods-using-more-than-35-keys

器件型号:CC2745R10-Q1

工具/软件:

相关问题:
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1495304/cc2745r10-q1-about-persistent-keys-max/5746055?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=KeyStore#5746055

我们希望使用超过在 PSA 密钥库中注册的密钥最大数量(35 个密钥)的密钥信息来实现系统。  
因此,导入明文密钥后,我们导出加密密钥并将其存储在数据闪存中,然后用 destroy 删除 PSKeyStore 中的密钥信息。 之后、我想重新导入存储在数据闪存中的加密密钥以执行加密操作。

为了测试这种方法是否可行、我们将密码操作的结果与首先导入的密钥与导出该密钥后重新导入的密钥进行了比较、并发现结果完全不同。  
是否可以通过设置某个参数将产生相同密码操作结果的密钥信息导入?

如果无法做到这一点、是否有其他方法可以处理超过 35 个密钥的密钥信息而不将明文密钥信息调用到 RAM 中?

该代码重写了示例代码 empty.c

所使用的环境如下所示:
・Bord:CC2745R10-Q1
・调试器:XDS110  
・SDK:SimpleLink Lowpower f3 ver.9.10.

/* For usleep() */
#include <unistd.h>
#include <stdint.h>
#include <stddef.h>

/* Driver Header files */
#include <ti/drivers/GPIO.h>
#include <third_party/psa_crypto/include/psa/crypto.h>
#include <ti/drivers/cryptoutils/hsm/HSMLPF3.h>

/* Driver configuration */
#include "ti_drivers_config.h"

#define KEY_LIFETIME PSA_KEY_LIFETIME_FROM_PERSISTENCE_AND_LOCATION(PSA_KEY_PERSISTENCE_DEFAULT, PSA_KEY_LOCATION_HSM_ASSET_STORE)

uint8_t keyingMaterial[16] = { 0x06, 0xa9, 0x21, 0x40, 0x36, 0xb8, 0xa1, 0x5b, 0x51, 0x2e, 0x03, 0xd5, 0x34, 0x12, 0x00, 0x06 };
uint8_t keyingMaterial2[16] = { 0x02, 0xa9, 0x21, 0x40, 0x36, 0xb8, 0xa1, 0x5b, 0x51, 0x2e, 0x03, 0xd5, 0x34, 0x12, 0x00, 0x06 };   /* FSI_add */
uint8_t iv[16] = { 0x3d, 0xaf, 0xba, 0x42, 0x9d, 0x9e, 0xb4, 0x30, 0xb4, 0x22, 0xda, 0x80, 0x2c, 0x9f, 0xac, 0x41 };
uint8_t plaintext[16] = { 0x53, 0x69, 0x6e, 0x67, 0x6c, 0x65, 0x20, 0x62, 0x6c, 0x6f, 0x63, 0x6b, 0x20, 0x6d, 0x73, 0x67 };
uint8_t ciphertext[16];
uint8_t ciphertext_exp[16];                                     /* FSI_add */
uint8_t expkey_encflg;                                          /* FSI_add */
uint8_t aescbc_matchflg;                                        /* FSI_add */
uint8_t exported_key[sizeof(keyingMaterial)];

//ciphertest { 0xe3, 0x53, 0x77, 0x9c, 0x10, 0x79, 0xae, 0xb8, 0x27, 0x08, 0x94, 0x2d, 0xbe, 0x77, 0x18, 0x1a };


/*
 *  ======== mainThread ========
 */
void *mainThread(void *arg0)
{
    psa_status_t status;
    psa_key_id_t key_id;
    size_t exported_key_length;
    psa_cipher_operation_t op = PSA_CIPHER_OPERATION_INIT;
    psa_key_attributes_t attributes = PSA_KEY_ATTRIBUTES_INIT;
    size_t cipher_length = 0;
    int_fast16_t ret;
    psa_key_id_t key_id_exp;                                        /* FSI_add */
    psa_key_id_t key_id_oth;                                        /* FSI_add */
    uint8_t i;                                                      /* FSI_add */
    psa_cipher_operation_t op_exp = PSA_CIPHER_OPERATION_INIT;      /* FSI_add */

    status = psa_crypto_init();
    if (status != PSA_SUCCESS)
    {
        while(1);
    }

    ret = HSMLPF3_provisionHUK();
    if (ret != HSMLPF3_STATUS_SUCCESS)
    {
        while(1);
    }

    /* Import Key*/
    psa_set_key_usage_flags(&attributes, PSA_KEY_USAGE_EXPORT|PSA_KEY_USAGE_ENCRYPT|PSA_KEY_USAGE_DECRYPT);
    psa_set_key_algorithm(&attributes, PSA_ALG_CBC_NO_PADDING);
    psa_set_key_type(&attributes, PSA_KEY_TYPE_AES);

    psa_set_key_lifetime(&attributes, KEY_LIFETIME);
    psa_set_key_bits(&attributes, 128);

    key_id = PSA_KEY_ID_USER_MIN;
    psa_set_key_id(&attributes, key_id);

    status = psa_import_key(&attributes, keyingMaterial, sizeof(keyingMaterial), &key_id);
    if (status != PSA_SUCCESS)
    {
        while(1);
    }
/* FSI_add_st */
#if 0
    /* ★Operation Check. Other Key import */
    key_id_oth = PSA_KEY_ID_USER_MIN + 1;
    psa_set_key_id(&attributes, key_id_oth);
    status = psa_import_key(&attributes, keyingMaterial2, sizeof(keyingMaterial2), &key_id_oth);
    if (status != PSA_SUCCESS)
    {
        while(1);
    }
    key_id_exp = PSA_KEY_ID_USER_MIN + 2;
    psa_set_key_id(&attributes, key_id_exp);
    status = psa_import_key(&attributes, keyingMaterial, sizeof(keyingMaterial), &key_id_exp);
    if (status != PSA_SUCCESS)
    {
        while(1);
    }
#endif
/* FSI_add_ed */

#if 0
    /* AES-CBC Encrypt */
    status = psa_cipher_encrypt_setup(&op, key_id, PSA_ALG_CBC_NO_PADDING);
    if (status != PSA_SUCCESS)
    {
        while(1);
    }

    status = psa_cipher_set_iv(&op, iv, sizeof(iv));
    if (status != PSA_SUCCESS)
    {
        while(1);
    }

    status = psa_cipher_update(&op,
                               plaintext,
                               sizeof(plaintext),
                               ciphertext,
                               sizeof(plaintext),
                               &cipher_length);

    if (status != PSA_SUCCESS)
    {
        while(1);
    }

    status = psa_cipher_finish(&op,
                               ciphertext,
                               sizeof(plaintext),
                               &cipher_length);
    if (status != PSA_SUCCESS)
    {
        while(1);
    }
#endif

#if 1
    /* Export Key*/
    status = psa_export_key(key_id, exported_key, sizeof(exported_key), &exported_key_length);

    if (status != PSA_SUCCESS)
    {
         while(1);
    }
#endif

/* FSI_add_st */
#if 1
    /* 3. Export Key Encryption Check */
    expkey_encflg = 0;
    for ( i = 0; i < 16; i++ )
    {
        if( exported_key[i] == keyingMaterial[i] )
        {
            /* Check NG */
        }
        else
        {
            expkey_encflg = 1;  /* Check OK */
        }
    }
#endif

#if 1
    /* 4. Export Key import */
    key_id_exp = PSA_KEY_ID_USER_MIN + 1;
    psa_set_key_id(&attributes, key_id_exp);

    status = psa_import_key(&attributes, exported_key, sizeof(exported_key), &key_id_exp);
    if (status != PSA_SUCCESS)
    {
        while(1);
    }
#endif

#if 1
    /* 5. AES-CBC Encrypt (By Export Key) */
    status = psa_cipher_encrypt_setup(&op_exp, key_id_exp, PSA_ALG_CBC_NO_PADDING);
    if (status != PSA_SUCCESS)
    {
        while(1);
    }
    status = psa_cipher_set_iv(&op_exp, iv, sizeof(iv));
    if (status != PSA_SUCCESS)
    {
        while(1);
    }
    status = psa_cipher_update(&op_exp,
                               plaintext,
                               sizeof(plaintext),
                               ciphertext_exp,
                               sizeof(plaintext),
                               &cipher_length);
    if (status != PSA_SUCCESS)
    {
        while(1);
    }
    status = psa_cipher_finish(&op_exp,
                               ciphertext_exp,
                               sizeof(plaintext),
                               &cipher_length);
    if (status != PSA_SUCCESS)
    {
        while(1);
    }
#endif

#if 0
    /* 6. AES-CBC Encrypt Result Match Check */
    aescbc_matchflg = 1;
    for ( i = 0; i < 16; i++ )
    {
        if( ciphertext_exp[i] == ciphertext[i] )
        {
            /* Check OK */
        }
        else
        {
            aescbc_matchflg = 0;    /* Check NG */
        }
    }
#endif
/* FSI_add_ed */

    while(1);
}


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    似乎密钥是作为打包的密钥导出的、这意味着它在导出之前已加密。 因此、您尝试导入的密钥实际上是该密钥的加密版本。  

    我相信你将需要解包密钥,或让密钥库知道它被包装,它必须被解包。 我不知道这样做的方法、因此我要联系研发团队、了解如何实现您的用例。

    我应该在今天或明天晚些时候再回来。

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果不使用 HSM 裸机重新导入包装密钥、则无法执行此操作。 但是、使用裸机意味着无法使用 PSA API。 这不是 HSM 的限制、而是 PSA 加密 API 本身。 PSA 加密 API 是标准化的、在该标准中、无法指示正在导入打包的密钥。

    我可以想到的一种方法是:

    在 HSM 中存储一个仅用于包装/展开的密钥。

      使用 HSM 绕回您自己要存储的所有密钥。

    将包装好的密钥存储在您自己的密钥存储区(由您定义的非易失性存储器的一部分)中。

    如果要使用密钥、请将其展开、然后导入。

    到目前为止、这将是实现您的用例的唯一方法。

    此致、

    Nima Behmanesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的回答。
    我知道如何在这个时候做到这一点。
    是否计划在将来更新 SDK 以允许使用超过 35 个密钥?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    暂不计划添加更多密钥存储空间、但如果对密钥有严格要求、我建议联系您的 TI 现场代表。  

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我明白了。
    感谢您的答复。