This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:HFXT 负载电容的精度

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1532061/cc2340r5-accuracy-of-the-hfxt-load-capacitance

器件型号:CC2340R5


工具/软件:

尊敬的专家:

从数据表中可以看出、HFXT 的负载电容具有片上调优功能。 我对电容的精度很好奇。 我在数据表中没有找到相关的介绍。

根据我们的测试结果之一、一个板的电容为 6.7pF、另一个板的电容为 6.5pF。 6.5pF 板将不符合我们的内部测试规格 (10ppm)。  

BR、

广文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的广文:

    • 6.7pF/6.5pF 为 3%的变化、在片上电容器预期变化的 PCD 限值范围内。
    • 0.2pF 产生 10ppm 的偏移意味着您具有 50ppm/°C pF 的拉电流 — 大多数晶体的 pF 为 20ppm/°C。

     您使用的晶体是什么?

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack、

    我使用的是 TXC 8Y48072018、晶体 TS 典型值约为 27ppm/TXC pF。 您提到 3%的变化在限值范围内、您能否分享限值。 它可以帮助我们设置片上电容。 谢谢。

    BR、

    广文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的广文:

    换用两块电路板上的晶体时、测量结果是相同的吗? 您测试过的设备数量越多?

    我们强烈建议使用中列出的其中一个晶体  表 6-1 表 6-2.  一半  SWRA495  (CC13xx、CC26xx 和 CC23xx 系列无线 MCU 的晶体振荡器和晶体选型)  https://www.ti.com/lit/swra495

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack、

    是的、我们也进行了类似的测试。 晶体元件的特性非常稳定;我已将测试结果放在下面供您参考。  

    在我们的板上安装晶体后、我们发现 PCB 板的负载电容不同、差异约为 0.2pF。  

    根据测试结果、它显示 0.2pF 负载电容差将导致大约 5.4ppm 的频移。 由于我们的晶体测试规格存在 10ppm 的漂移、因此某些器件 测试这次失败。

    器件未大规模生产、我们只是构建几个样片来验证设计。  

    BR、

    广文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack、

    检查您已共享的链接。 我找到了可以在我们的应用中使用的 TXC 器件型号。

    该规格似乎与我们现在使用的规格类似。(CL:7PF VS CL:8pF)

    BR、

    广文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的广文:

    如果您使用其中一个推荐的晶体进行测试、是否仍然会出现相同的问题?

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack、

    使用 TI 推荐的晶体 — TXC 8Y48072007 进行了测试、结果会显示出更多的频移 (>20ppm)。 我将结果放在下面供您参考。 为了适应该晶体、我们必须调整内部片上电容。

    BR、

    广文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的广文:

    我在内部对此进行了跟进。

    0.2 pF 的 5.4ppm 频移为 27ppm/TXC、这对于 pF  8Y48072018 晶体而言是合理的(根据提供的信息)。

    我 查看了(TI 建议)TXC 8Y48072007 晶体规格:该晶体的(典型值)牵引灵敏度为 16ppm/°C pF、(最大值)列出的牵引灵敏度为 18ppm/°C pF。

    因此、如果您使用的晶体符合数据表中的规格、则应测量 0.2ppm 的频率漂移 pF。 这符合 TI 在表征期间测得的值(尚未观察到+/–10ppm)。 即使最大牵引灵敏度适用于所测量的确切晶体、它仍应处于+/–10ppm 以内。

    我无法公开提供内部电容器阵列的容差、但根据上述因素、这应该不是必需的、如果您在  TXC 8Y48072007 上没有获得良好的结果、无论是哪种测量技术欠佳的是您使用的确切晶体不符合规格。 如果是后者、则需要向部件供应商跟进。

    此致、

    Zack